Passer au contenu principal

Daikin Altherma Géothermie

Pompe à chaleur sol/eau: chauffage et eau chaude sanitaire

Pourquoi opter pour la pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie?

La pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie affiche des performances exceptionnelles, grâce à l’intégration de la technologie Inverter. Ce qui rend ce système bien plus efficace qu’une pompe à chaleur géothermique à cycles “marche/arrêt”.

La terre offre de l’énergie gratuite

Les pompes à chaleur géothermiques puisent la chaleur du sol. Cette chaleur ne dépend pas du soleil ou du vent et est donc constante tout au long de l’année. C’est pour cela que cette unité offre le meilleur rendement sur une l’année.

Efficacité saisonnière optimale 

Il a été démontré que la technologie de pompe à chaleur à Inverter permettait d’augmenter l’efficacité saisonnière jusqu’à 20 % par rapport à des pompes à chaleur géothermiques  traditionnelles à cycles de “marche/ arrêt”.

Voisinage non affecté

L’espace extérieur requis est très limité, sauf en ce qui concerne l’espace nécessaire pour la préparation des travaux d’excavation. Il y a 2 façons de puiser la chaleur du sol: via un système de captation horizontal ou vertical.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?