Passer au contenu principal

Un chauffage économe en énergie ? Pensez pompe à chaleur !

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année. Vous avez pris de bonnes résolutions ? Peut-être que votre liste reprend « réaliser des économies d’énergie » ou encore « produire une énergie respectueuse de l’environnement » ? Investissez intelligemment et optez pour notre pompe à chaleur Altherma pour chauffer (et refroidir) votre habitation et votre eau de façon économe en énergie. 

Comment fonctionne la pompe à chaleur Altherma ?

La pompe à chaleur Altherma puise la chaleur dans l’air extérieur, une source d’énergie inépuisable. Un réfrigérant transporte cette chaleur par évaporation. La vapeur obtenue est ensuite comprimée dans un compresseur. Lorsque la température de cette vapeur est plus élevée que l’air ou que la température de l’eau de la chaudière, cette vapeur retourne dans le condenseur. Là, elle transfère sa chaleur à l’installation de chauffage. Ainsi, vous pouvez chauffer et (en option) refroidir votre eau de façon respectueuse de l’environnement et économe en énergie. Le système de refroidissement fonctionne en sens inverse.

Consommation énergétique de l’appareil ?

Cet appareil consomme très peu d’énergie. C’est le compresseur qui est le plus énergivore, mais sa technologie de pointe assure des économies d’énergie supplémentaires. Selon sa mise en œuvre et ses conditions de fonctionnement, une pompe à chaleur Altherma peut, pour chaque Kwh consommé, produire une chaleur utilisable de 5 kWh. Un bien beau rendement !

Chauffer de façon économe en énergie avec une pompe à chaleur

Et une pompe à chaleur Altherma a plus d’un tour dans son sac ! Solution économe en énergie, elle n’émet que de faibles quantités de CO2 demande peu d’entretien et ménage tant l’environnement que votre portefeuille !

Vous recherchez une installation de chauffage économe en énergie ?

Vous souhaitez faire un geste pour l’environnement ? Ce système de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire économe en énergie est LA solution ! Désireux d’en savoir plus ? Une offre de prix ? Nos collaborateurs vous accueilleront à bras ouverts et sont prêts à répondre à toutes vos questions.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?