Passer au contenu principal

Quelles sont les primes disponibles pour une pompe à chaleur ?

Bien qu'une pompe à chaleur soit à l'achat plus coûteuse qu'une chaudière traditionnelle, elle vous offre un incroyable rendement. L'achat d'une pompe à chaleur vous donne en outre droit à diverses primes. Vous trouverez sur cette page un aperçu de l'ensemble des primes pour pompes à chaleur et pour boilers de pompe à chaleur.

Les primes énergie en Belgique

En Belgique, l'énergie est une compétence régionale. Cela signifie que les conditions et les montants des primes pour les pompes à chaleur et autres interventions visant à économiser l'énergie diffèrent selon que vous réalisez l'investissement en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Chaque Région a sa propre réglementation en la matière.
Par ailleurs, la législation en matière de primes d’énergie et donc de primes pour les pompes à chaleur évolue en permanence.

Primes pour pompes à chaleur en 2023

Depuis janvier 2022, un nouveau système de prime « RENOLUTION » est entré en vigueur à Bruxelles. Quant à la Flandre, elle met elle aussi en place un nouveau système de primes unifié à partir de juillet 2022. « Mijn VerbouwPremie » remplace l’ancienne prime de rénovation ainsi que la plupart des primes octroyées par Fluvius pour les investissements écoénergétiques. 

Les primes en Flandre

Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, les habitants de Flandre ne pourront plus introduire de demande de prime « Mijn VerbouwPremie ». En revanche, un guichet en ligne sera disponible à partir du 1er octobre 2022 pour qui souhaite bénéficier d’une prime de rénovation écoénergétique. 

 

Retrouvez toutes les conditions sur mijnverbouwpremie.be et effectuez même une simulation pour savoir à quelle prime vous êtes éligible.

Les subsides octroyés pour les pompes à chaleur sont tributaires du revenu familial ainsi que de la composition de ménage. En outre, le montant de la prime diffère selon le type de pompe à chaleur et est plafonné à 40 % ou 50 % du montant de la facture. 

Concrètement, les plafonds sont fixés comme suit : 

 

Important : le bâtiment doit être âgé d’au moins quinze ans au moment où vous introduisez votre demande de prime. Autre condition valable pour les primes pour les pompes à chaleur, les boiler de pompe à chaleur et les chauffe-eau solaires : vous devez posséder un permis d’environnement délivré il y a plus de cinq ans et le bâtiment doit satisfaire aux normes PEB.

Les primes dans la Région de Bruxelles-Capitale

Prime pour les pompes à chaleur

À Bruxelles, il existe une prime RENOLUTION J4 pour le chauffage via pompe à chaleur. Les montants de la prime varient entre 4250 € et 4750 €. Toutes les conditions techniques et administratives liées à cette prime sont disponibles sur renolution.brussels.

Prime pour chauffe-eau via pompe à chaleur

Il existe également une prime RENOLUTION pour les chauffe-eau via pompe à chaleur, la J9. Les montants de la prime se situent entre 1400 € et 1600 €. Retrouvez plus d’informations sur cette prime sur  renolution.brussels.

Le prêt vert

Outre les primes, il existe à Bruxelles un prêt vert pouvant atteindre un montant de 25 000 euros pour le financement de travaux destinés à améliorer les prestations énergétiques de votre habitation.

Vous trouverez de plus amples informations sur cette prime sur le site de Homegrade Bruxelles.

Les primes en Wallonie

Prime pour les pompes à chaleur en Région wallonne

En Wallonie, les primes énergie sont valables pour les habitations de plus de quinze ans. Un audit préalable de l'habitation est obligatoire pour chaque demande.

Il existe deux primes pour les pompes à chaleur :

  • La prime pour une pompe à chaleur pour le chauffage : cette prime est d'application pour les pompes à chaleur air-eau, les pompes à chaleur eau-eau et les pompes à chaleur géothermiques. En fonction du type, la prime varie entre 1 000 et 6 000 euros.

  • La prime pour une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire (boiler de pompe à chaleur) : pour en bénéficier, le boiler doit satisfaire à un certain nombre de critères de prestation minimaux. La prime varie entre 500 et 3 000 euros.

Vous trouverez de plus amples informations sur les primes en Région wallonne sur wallonie.be.

Votre habitation se situe en Région wallonne et a subi des dégâts en raison des inondations survenues entre le 13 et le 16 juillet 2021 ? Le cas échéant, vous pouvez aussi prétendre à une prime pour pompe à chaleur et pour boiler de pompe à chaleur. Plus d’informations sur energie.wallonie.be.

Prêts avantageux

En Région wallonne aussi, vous pouvez obtenir un prêt vert avantageux, voire à taux zéro, pour des interventions visant à économiser l'énergie. L'organisme qui octroie le prêt tient toujours compte du montant de votre prime. 

Pour demander votre prêt, veuillez contacter :

Les primes communales et provinciales

Enfin, certaines communes et/ou provinces accordent une prime pour l'installation d'une pompe à chaleur. Pour savoir si c'est le cas de votre localité en Flandre et pour connaître le montant précis de cette prime éventuelle, vous pouvez utiliser le robot de recherche des primes énergie en Flandre.

Si vous vivez à Bruxelles ou en Wallonie, vous pouvez consulter le service de l'environnement ou de l'urbanisme de votre commune.

Conditions importantes pour obtenir une prime

Attention : vous pouvez prétendre à une prime pour une pompe à chaleur uniquement si un installateur agréé RESCERT l’a installée. Vérifiez donc toujours que votre installateur est en possession du certificat RESCERT au moment de l’installation.

Dans le cas contraire, votre installateur devra faire contrôler l’installation par BTV, lequel fournira une attestation RESCERT après approbation de celle-ci.

Plus d’infos sur le certificat RESCERT.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?