Passer au contenu principal

La pompe à chaleur eau-eau

La pompe à chaleur est une alternative économique et écologique à la chaudière traditionnelle et à la chaudière au gaz. En fonction de la nature de l’élément à partir duquel la pompe à chaleur prélève la chaleur, il existe différents types de pompes à chaleur. La pompe à chaleur eau-eau extrait la chaleur de l’eau souterraine

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur eau-eau ?

Une pompe à chaleur eau-eau extrait la chaleur de l’eau souterraine qui, au beau milieu de l’hiver, peut encore atteindre des températures entre 7 et 12 °C. Ce type de pompe est donc très efficace, car la température de l’eau contenue dans le sol est pratiquement constante et suffisante toute l’année. Pour pouvoir puiser dans l’eau souterraine, il faut une pompe pour pomper l’eau dans la nappe phréatique et une fosse d’évacuation pour récupérer l’eau. 

Comment fonctionne une pompe à chaleur eau-eau ?

Pour pouvoir utiliser une pompe à chaleur eau-eau, deux puits doivent être creusés : un puits de pompage et un puits de refoulement à 25 à 150 mètres de profondeur, en fonction de la composition du sol.

L’eau est extraite par le puits de pompage à l’aide d’une pompe et dirigée jusqu’à l’évaporateur de la pompe à chaleur qui, à son tour, transmet la chaleur contenue dans l’eau au système de chauffage. Elle est ensuite renvoyée dans le sol par le biais du puits de refoulement. L’eau souterraine ne peut pas entrer en contact avec l’air, afin d’éviter son oxydation et sa calcification. C’est pourquoi il est essentiel qu’une pompe à chaleur eau-eau soit installée consciencieusement et que la qualité de l’eau souterraine soit bonne. 

Avantages et inconvénients d’une pompe à chaleur eau-eau

Utiliser une pompe à chaleur eau-eau pour chauffer une maison et/ou produire de l’eau chaude sanitaire présente divers avantages. Parce que la température de l’eau utilisée par une pompe à chaleur eau-eau est pratiquement constante à tout moment de l’année, ce système est celui qui offre le plus haut rendement. De plus, l’eau est un élément doté d’une grande capacité de stockage et d’une bonne régénération. Vous pouvez utiliser l’eau de source pure pompée pour tous types d’applications, par exemple l’utilisation des toilettes, de la machine à laver, de l’arrosage de jardin, etc. Enfin, la pompe à chaleur eau-eau étant assez compacte, elle n’exige pas un espace étendu pour son installation.

Le désavantage d’un système de pompe à chaleur eau-eau, c’est qu’il faut creuser deux puits, ce qui fait monter les frais d’investissement. La puissance d’une pompe souterraine détermine dans quelle mesure la pompe à chaleur sera rentable. Pour finir, il faut tenir compte du fait que plus l’eau souterraine est profonde, plus il faut de l’électricité pour la pomper. 

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?