Un climatiseur mural est un système d'air conditionné fixe (avec une unité extérieure et une unité intérieure), dans lequel l'unité intérieure est installée sur un mur, généralement juste en dessous du plafond. De nombreux utilisateurs qui veulent rafraîchir leur logement de manière efficace optent volontairement pour un climatiseur mural, car ce modèle présente beaucoup d'avantages. Nous vous en énumérons les cinq principaux.
1. Avec le climatiseur mural, votre pièce est rapidement rafraîchie.
Un climatiseur mural fonctionne rapidement et efficacement. Le système est capable de faire passer rapidement une pièce (comme un bureau, un espace d'accueil ou une chambre à coucher) à la température souhaitée. Il maintient ensuite facilement cette température toute la journée.
2. Installer un climatiseur mural est assez facile
Il est en tout cas préférable de confier l'installation d'un climatiseur à un installateur agréé, mais l'installation d'un climatiseur comme un modèle mural est quoi qu'il en soit beaucoup plus facile que celle d'un système intégré. Et cela se traduit évidemment dans son prix moins élevé.
Envie de savoir combien coûte un climatiseur mural ? Découvrez nos prix indicatifs ou demandez directement un devis gratuit.
3. Le climatiseur mural s'intègre aujourd'hui dans n'importe quel intérieur
L'époque où les climatiseurs étaient moches et voyants est heureusement révolue. Aujourd'hui, les climatiseurs sont disponibles dans de nombreux modèles, des exemplaires standard blancs neutres aux types design colorés - que diriez-vous d'un climatiseur noir ? - apportant une touche personnelle à une pièce. Rendez-vous dans un Daikin Experience Center pour les découvrir par vous-même !
4. Un climatiseur mural ne fait pratiquement pas de bruit
Il y a des années, lorsque l'air conditionné n'en était encore qu'à ses débuts, les modèles muraux (et d'autres types) étaient assez bruyants. Or, aujourd'hui, un climatiseur mural est à peine audible, pour ne pas dire silencieux. Ceux qui espèrent que l'appareil installé dans la chambre couvrira le bruit des moustiques seront déçus.
Les climatiseurs de Daikin sont silencieux : l'unité extérieure produit au maximum 50 décibels, tandis que l'unité intérieure n'émet que 19 à 45 décibels, selon le type et la taille. Le niveau sonore le plus faible peut être comparé au bruit des feuilles dans un bois.
5. Un climatiseur mural est équipé d'un flux d'air réglable
Un climatiseur mural présente des lamelles horizontales et verticales, de sorte que les flux d'air sont réglables. Vous souhaitez sentir une brise rafraîchissante ou adapter la distribution de l'air dans la pièce ? Avec un climatiseur mural, vous pouvez diriger les flux d'air comme vous le souhaitez.
Trouvez votre climatiseur (mural) idéal
Vous hésitez encore quant au système d'air conditionné qui vous conviendrait le mieux ? Posez vos questions à l'équipe Daikin !