On trouve sur le marché plusieurs systèmes d’air conditionné, avec chacun leurs propres spécificités. En fonction de vos préférences et de l’espace disponible, vous pouvez choisir un modèle qui vous correspond le mieux. Vous souhaitez prochainement acheter un climatiseur ? Lisez ce qui suit et découvrez comment faire un choix éclairé.
Un climatiseur fixe ou mobile ?
La première décision que vous devez prendre consiste à choisir entre un climatiseur fixe ou mobile.
Acheter un climatiseur mobile
En principe, vous pouvez déplacer un climatiseur mobile dans chaque pièce de votre maison. Mais il y a quand même un gros inconvénient : comme l'air chaud est évacué via un tuyau flexible, vous devez toujours laisser une fenêtre ouverte - ou faire un trou dans un mur si nécessaire. De plus, les climatiseurs mobiles sont assez bruyants et consomment plus qu'une installation fixe.
Le prix d'un climatiseur mobile dépend de la marque et de la taille de la pièce que vous souhaitez rafraîchir.
Acheter un climatiseur fixe
Un climatiseur fixe ne peut pas être déplacé, mais il ne vous encombrera jamais. Un système fixe peut être accroché au mur ou au plafond - il existe même des modèles design - et les canalisations sont dissimulées dans la structure de votre maison.
La plupart des climatiseurs fixes sont des systèmes split composés d'une unité extérieure et d'une ou plusieurs unités intérieures. Comme la partie qui expulse la chaleur est à l'extérieur, ce système est silencieux et la fraîcheur reste mieux dans votre maison.
Les climatiseurs fixes de Daikin peuvent également chauffer votre habitation, ils sont faciles à commander depuis votre smartphone et ils fonctionnent par variation de fréquence, ce qui signifie qu'ils consomment environ 30 % d'énergie en moins que les climatiseurs d'il y a dix ans.
Une ou plusieurs unités intérieures ?
Vous souhaitez refroidir une seule pièce ? Dans ce cas, vous avez le choix entre un monobloc mobile ou un climatiseur Mono Split avec une unité intérieure et une unité extérieure.
Si votre système doit pouvoir refroidir plusieurs pièces, un système Multi Split est la solution. Vous avez alors une unité centrale que vous pouvez relier à plusieurs unités intérieures. Les systèmes de climatisation fixes sont toujours des unités split, mais il existe également des unités split mobiles.
Fonctions supplémentaires
La fonction la plus connue d'un climatiseur est, bien entendu, le refroidissement de votre habitation en été, mais il existe aujourd'hui des climatiseurs qui peuvent également servir de chauffage en hiver et à la mi-saison.
En outre, la plupart des systèmes de climatisation peuvent également déshumidifier l'air. Souvent, vous pouvez même les combiner avec un purificateur d'air pour éliminer efficacement les virus et les bactéries de votre habitation.
Soyez attentifs au niveau sonore
Contrairement aux climatiseurs fixes, les systèmes mobiles (les monoblocs en particulier) ne sont pas silencieux. Faites donc attention au niveau sonore, surtout lorsqu'il s'agit de climatiser un espace de travail ou une chambre à coucher. Dans ces derniers cas, optez pour un appareil qui produit moins de 50 dB.
La bonne puissance de refroidissement
Assurez-vous que l'appareil a la bonne puissance pour toutes les pièces que vous souhaitez refroidir (toutes les pièces n'ont pas la même taille ou ne sont pas aussi bien isolées). Les pièces qui se réchauffent rapidement en raison de leur orientation, d'une mauvaise isolation ou de la présence de personnes ou d'équipements bénéficient davantage des systèmes split. Ceux-ci offrent une plus grande puissance de refroidissement que les monoblocs.
En savoir plus ?
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents systèmes de climatisation, le fonctionnement d'un climatiseur et les différents modèles d'unités intérieures ? Consultez notre page 'Choisir un climatiseur'.
Combien coûte un climatiseur ?
Vous souhaitez acheter un climatiseur ? Sachez que la climatisation est toujours une solution sur mesure. Le coût total dépendra donc de différents facteurs. Découvrez ces facteurs et les prix indicatifs auxquels vous pouvez vous attendre sur notre page consacrée aux prix des climatiseurs. Vous y trouverez un tableau avec les prix indicatifs pour les systèmes Mono Split, Multi Split et les différents modèles d'unités intérieures.
Vous souhaitez une offre de prix détaillée adaptée à votre situation, installation comprise ? Nous vous mettrons en contact avec un installateur agréé. Faites une demande de devis.