N’est-ce pas agréable de faire une promenade dans la nature et de respirer un air frais et sain ? Celui-ci est non seulement rafraichissant, mais aussi bénéfique pour votre santé. C’est pourquoi de plus en plus de personnes décident d’installer un purificateur d’air dans leur maison. Un modèle fiable et de qualité filtre l’air vicié, les allergènes et les bactéries présentes dans l’air. Mais à quoi faut-il faire attention avant d’acheter un purificateur d’air ?
Choix d’un purificateur d’air : quelles techniques ?
Un climat intérieur sain, avec la bonne température et le bon taux d’humidité, représente une nécessité de base. Trop de personnes respirent un air vicié à l’intérieur de leur maison et courent ainsi le risque de connaitre des problèmes de santé. Un purificateur d’air filtre les particules nocives de l’air. Cela dit, tous les appareils ne fonctionnent pas de la même façon.
Certains purificateurs d’air disposent uniquement d’un ionisateur. L’ionisation est une technique permettant de désamorcer l’effet négatif des substances indésirables, comme le pollen, la moisissure et la fumée de cigarette.
La plupart des purificateurs d’air disposent également d’un ou plusieurs filtres. Ceux-ci retiennent les différentes particules avant que le purificateur d’air ne souffle à nouveau l’air aspiré. Certains filtres sont permanents et doivent être régulièrement nettoyés, alors que d’autres sont remplaçables. Les sortes de filtres les plus utilisés dans un purificateur d’air sont les préfiltres, les filtres à charbon et les filtres HEPA.
Une combinaison de filtres pour un effet optimal
Un filtre à air adéquat pour garantir un apport d’air intérieur sain se compose de plusieurs filtres et techniques. À cet égard, les filtres à air de Daikin fonctionnent avec un système à couches multiples de six filtres consécutifs. Ceux-ci purifient les différents composants de l’air intérieur : les particules de poussière, le pollen, les poils, les bactéries, les allergènes, les virus, les odeurs et le formaldéhyde. Ensuite, des électrons très rapides qui éliminent les bactéries se répartissent dans l’air.
Performance énergétique et fiabilité
Daikin est le leader mondial en solutions innovantes pour un climat intérieur sain et agréable. Les purificateurs d’air Daikin représentent le produit le plus efficace en énergie du marché. Ils sont équipés de capteurs et de minuteurs, leur permettant de s’enclencher seulement lorsque cela s’avère nécessaire. De plus, Daikin offre un service fiable.