L'emblématique tour Caleido obtient la certification LEED Or
La tour Caleido, également appelée la Cinquième tour, se trouve dans le quartier d'affaires de Paseo de la Castellana à Madrid.
Cette tour en forme de T inversé est l'immeuble le plus récent et le plus remarquable de l'horizon de Madrid.
La section verticale abrite une célèbre clinique privée ainsi qu'un grand centre commercial, tandis que la section verticale est le siège social d'un campus universitaire. Avec une hauteur de 181 mètres environ, cet immeuble compte un total de 36 étages.
Véritable référence pour les immeubles du futur, cette impressionnante construction a été inaugurée par le roi Felipe VI en octobre 2021.
Excellence de construction
La durabilité n'est plus une question de choix, c'est une obligation. Daikin a été un partenaire essentiel pendant tout le processus et a contribué à l'obtention de la prestigieuse certification LEED Or dans les catégories « Noyau et enveloppe » et « Intérieurs commerciaux ».
Solutions sur mesure
Chaque bâtiment nécessite une solution différente adaptée à ses propriétés uniques. Daikin bénéficie d'une profonde compréhension du fonctionnement des bâtiments. La combinaison de cette compréhension et de l'expertise technique avancée de la société nous a assuré un support et une technologie en mesure de permettre l'obtention d'un score de bâtiment écologique élevé.
Ce support s'étend au-delà de la phase de construction et englobe toute la
durée de vie du bâtiment, assurant ainsi des installations à l'épreuve du temps,
pour une tranquillité d'esprit optimale.
« Notre expertise s'étend au-delà du support produit. Nos professionnels qualifiés offrent des conseils spécialisés sur la durabilité, la conception et l'évaluation environnementales. En collaborant étroitement avec nos clients, nous leur permettons d'atteindre leurs objectifs écologiques tout en obtenant des scores de performance optimum. »
Spécifications du projet
Année d'installation
2021
Systèmes installés
> Unités VRV à détente
directe
> Groupes d'eau glacée à refroidissement par air
> Groupes d'eau glacée à refroidissement par eau
> Système de ventilation
composé de 32 unités
de traitement de l'air
> Filtration de l'air de haut niveau
L'intégration offre des avantages importants
L'intégration de différentes technologies de CVC-R Daikin contribue au niveau de durabilité général de l'immeuble, ce qui a été déterminant pour permettre à l'équipe de projet d'atteindre des résultats globaux élevés. La solution totale sur mesure proposée par Daikin, qui inclut un contrat de maintenance, a directement contribué à l'obtention de 14 points, ou 23 %, du score LEED total.
La solution choisie était constituée de groupes d'eau glacée à refroidissement par air et à refroidissement par eau, combinés à des systèmes VRV à détente directe. Ces unités haute efficacité à charge de réfrigérant réduite mises en service par Daikin ont fortement contribué dans les catégories EAc1, 3 et 4.
Le système de ventilation du bâtiment était également fourni par Daikin. Trente deux unités de traitement de l'air garantissent un taux de renouvellement d'air correct, avec un haut niveau de filtration pour une qualité d'air intérieur optimale. Ceci a contribué aux scores obtenus dans les catégories EAc4, EQc2, 3 et 7.
La surveillance Daikin par IA basée dans les nuages améliore l'efficacité, la fiabilité et la durée de vie des installations de CVC-R.
Sauvegarde et support continus
L'optimisation future de la consommation d'énergie dans la tour Caleido est assurée via un contrat de maintenance qui inclut la surveillance Daikin par IA basée dans les nuages. Les algorithmes IA d'erreur précoce AI peuvent anticiper les défaillances et permettre ainsi une mobilisation rapides des ingénieurs et une résolution proactive des problèmes, ce qui résulte en une optimisation de la disponibilité du système. La surveillance continue de la consommation d'énergie assure des performances système optimales et la réalisation d'économies financières via un accès aux données de fonctionnement en temps réel, pour une commande améliorée.
Pour plus d'informations sur l'aide que Daikin peut vous offrir dans votre projet LEED ou BREEAM :
Solution optimale pour une occupation avec usage mixte, la combinaison d'un système VRV à détente directe combiné et de groupes d'eau glacée permet l'obtention d'un confort optimal et d'une efficacité énergétique élevée.
Les groupes d'eau glacée à refroidissement par air et par eau peuvent être combinés pour desservir une grande superficie sur des niveaux multiples. La charge inférieure de réfrigérant simplifie la maintenance.
Les unités de traitement de l'air insufflent un flux d'air frais constant, ce qui, associé à la filtration avancée, assure une qualité d'air optimale.
Daikin Europe N.V. Zandvoordestrat 300, 8400 Ostende Belgique. Tél. : (+32) 59/55 88 99
Pour accéder à nos nombreuses études de cas, rendez-vous sur le site www.daikin.eu