Passer au contenu principal

Siège de la police des Émirats

Les Émirats Arabes Unis

Récemment, Daikin a fourni quatre groupes d’eau glacée pour le siège de la police aux Émirats Arabes Unis. Les groupes d’eau glacée seront utilisés pour assurer le rafraîchissement dans l’ensemble du grand bâtiment via des unités de traitement de l’air et pour offrir un niveau de confort optimal à ses occupants.

Produits installés

4x EWAD-M

Puissance frigorifique : 3,8 MW

À propos du projet

Les Émirats Arabes Unis sont connus pour leur climat chaud et humide. Par conséquent, la climatisation est un élément essentiel de la vie quotidienne des habitants. Il est important d’installer dans les bâtiments des groupes d’eau glacée à haute performance pour maintenir des températures et des niveaux d’humidité adéquats à l’intérieur, apporter un confort et créer un environnement sain pour les occupants.

Les groupes d’eau glacée Daikin fournis pour ce projet spécifique ont été conçus pour assurer un rafraîchissement efficace, même dans les conditions les plus difficiles. Ils se distinguent par leur puissance absorbée réduite, leur haut niveau d’efficacité et leur compacité par rapport à la puissance frigorifique élevée qu’ils fournissent.

Hormis leur efficacité, leur encombrement était aussi un aspect important dans ce projet. Daikin a répondu à cette demande spécifique en proposant la série M, une gamme de groupes d’eau glacée conçus spécialement pour fonctionner dans les conditions climatiques du Moyen-Orient.

Les quatre groupes d’eau glacée de la série M de Daikin offrira à l’immeuble de bureaux une solution compacte, éco-énergétique et fiable, qui s'intégrera parfaitement dans l’espace dédié à la centrale CVCA. L’installation de ces groupes d’eau glacée Daikin représente un investissement précieux pour les propriétaires de l’immeuble et témoigne de leur engagement pour créer un environnement confortable et sain.

En savoir plus sur le produit

Le client cherchait une solution qui reste fiable à des températures extérieures élevées et dans des environnements poussiéreux, tout en affichant un rendement énergétique global extrêmement élevé.

La série M a été conçue pour fonctionner dans des conditions environnementales spécifiques au Moyen-Orient, notamment à des températures comprises entre 46° et 55° Celsius. Ce type d’application utilise généralement un compresseur monovis Daikin, de sorte que le courant d’appel des groupes d’eau glacée est quasi-nul. C’est extrêmement important pour le marché du Moyen-Orient, car cela signifie que ces appareils sont conformes aux directives locales.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la technologie de compresseur monovis Daikin

D’autre part, la série M offre énormément d’options. C’est donc une série polyvalente, qui répond aux besoins très variés dans les projets de rafraîchissement à haute température.

L’une de ces options est le Kit haute température ambiante, qui inclut des équipements électriques surdimensionnés (par exemple, interrupteur principal, fusibles et câbles) pour garantir la fiabilité et prolonger la durée de vie des composants. Daikin offre également un ensemble d’options pour protéger les composants des rayons du soleil ou de la chaleur extrême : des pare-soleil, une ventilation améliorée du panneau électrique et la régulation de la température de condensation du réfrigérant grâce à la commande de la vitesse des ventilateurs dédiés.

Outre la flexibilité et l’adaptabilité aux différents enjeux qui se posent dans les projets industriels des régions chaudes, les clients souhaitaient une fiabilité absolue.

Cette exigence a été satisfaite facilement avec la technologie Daikin qui a été mise en œuvre avec succès dans beaucoup de projets au cours des 20 dernières années et qui a fait de Daikin le leader absolu dans le domaine des compresseurs à vis.

Par rapport à un compresseur à vis standard, le compresseur monovis conçu et fabriqué par Daikin utilise une vis principale qui s'engage avec deux rotors en étoile pour produire un cycle de compression adapté au volume. En raison du rotor principal, qui est équilibré dans le sens radial et le sens axial, la fiabilité du palier du compresseur est extrêmement élevée. Sa durée de vie peut ainsi dépasser celle des autres compresseurs à vis. Le compresseur monovis compte seulement trois composants mobiles, ce qui réduit le risque de défaillance et maintient les coûts d'exploitation à un niveau réduit.

Le service après-vente exceptionnel que Daikin offre dans le monde entier, et en particulier dans cette région, a beaucoup facilité le choix du client.

Souhaitez-vous en apprendre plus sur les solutions monovis Daikin pour les projets dans les régions chaudes ? Contactez-nous en remplissant le formulaire ci-après.

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Une solution à rendement élevé pour un immeuble résidentiel

    Ce projet résidentiel, réalisé dans le cadre d’une rénovation d’un immeuble résidentiel, avait pour principal objectif le rendement énergétique.
  • ACTION

    Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.
  • ACTION

    Fier de sa philosophie, le magasin de l'entreprise ACTION à Cloppenburg en Allemagne exhibe un design minimaliste et une éthique environnementale fort appréciée de ses consommateurs. Ces caractéristiques sont complétées par une climatisation confortable qui crée une ambiance parfaite.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?