En 2020, NPF Nuova Presso Fondal a investi dans des groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin. Les unités sont utilisées pour le refroidissement et le maintien de la température de l'eau de refroidissement des moules dans les activités de moulage sous pression d'aluminium.
Défi : Éléments cruciaux du processus de moulage sous pression, les groupes d'eau glacée de NPF garantissent en permanence la température correcte de l'eau du process.
Solution : Pour ses groupes d'eau glacée, NPF a souscrit à un contrat de maintenance et de surveillance à distance incluant des connexions à Daikin on Site, pour superviser le fonctionnement des unités et assurer des interventions rapides en cas de besoin.
Point fort : Après détection d'une fuite de réfrigérant au niveau d'un groupe d'eau glacée, le système a été rechargé dans un délai de 4 jours sans impact sur les activités commerciales normales de NPF.
À propos du client
Fondée en 1947, NPF Nuova Presso Fondal SpA est une entreprise de premier plan spécialisée dans le moulage sous pression d'aluminium pour différents types de produits, tels que des articles d'éclairage, des moteurs électriques, des appareils électroménagers, etc.
Le site de production de NPF à Bosisio Parini (Lecco, Italie) compte une zone de production de 36 000 m², incluant une zone couverte de 10 000 m² et un entrepôt de 4 000 m².
Depuis 2020, NPF utilise 3 groupes d'eau glacée Daikin pour les activités de production et à des fins de refroidissement.
Témoignage de notre client NPF
« Dans les process industriels de moulage sous pression d'aluminium, il est essentiel de garantir en permanence la température correcte de l'eau du process. Nous avons demandé à un partenaire de CVC-R fiable offrant des services de maintenance et de surveillance à distance de nous aider à détecter et à résoudre tout problème éventuel en temps opportun », a déclaré Alessandro Giambrone, Responsable Maintenance chez NPF Nuova Presso Fondal SpA. « Nous avons placé notre confiance dans les 100 années d'expérience de Daikin et sa réputation en matière de solutions de refroidissement innovantes. Pendant les 3 premières années de service, les fonctions intelligentes de détection de fuite et les alertes automatiques de Daikin ont fait toute la différence pour éviter tout arrêt de production dans notre usine. »
Produits installés
- 2 groupes d'eau glacée avec une puissance frigorifique de 300 kW, modèle EWAD300TZ
- 1 groupe d'eau glacée avec une puissance frigorifique de 770 kW, modèle EWAD300TZ
- 1 refroidisseur à sec fourni par un tiers
Les 3 groupes d'eau glacée Daikin refroidissent un réservoir de stockage d'eau de 5 000 litres alimentant 2 circuits différents dans la fonderie.
- Le 1er circuit représente le refroidissement des presses hydrauliques et hybrides intégrant des échangeurs de chaleur à plaques pour créer un circuit fermé.
- Le 2ème circuit représente le refroidissement des moules qui, à l'aide de 2 grands échangeurs de chaleur à plaques installés dans le local technique, refroidit un volume de 10 000 litres en circuit ouvert.
Le refroidisseur sec utilisé pendant la période hivernale met à profit la température extérieure jusqu'à une température maximale de 20 °C en combinaison avec le groupe d'eau glacée 3 qui, lorsque cela s'avère nécessaire, fait passer la température à la valeur opérationnelle de la fonderie, à savoir une température comprise entre 17 °C et 18 °C.
Chaque composant de l'installation de refroidissement est géré et surveillé par un automate programmable industriel (API) et un panneau de commande, avec commande à distance comme requis par l'Industrie 4.0.
Avantages
Contrat NPF de service de maintenance et de surveillance à distance NPF avec Daikin :
- La maintenance et la surveillance à distance des unités sont réalisées par Daikin on Site de façon correcte et fiable
- Les techniciens d'entretien reçoivent des alertes automatiques spécifiant le type d'alarme et les prédictions éventuelles
- Objectifs : Pour permettre aux techniciens d'entretien de s'équiper avec les outils corrects avant de se rendre sur site et d'intervenir en temps opportun.
L'offre Premium de Daikin on Site inclut :
- Des fonctions avancées, telles que la détection des fuites, l'analyse des tendances, la maintenance prédictive et l'optimisation
- Objectifs : Pour détecter et résoudre les problèmes en temps opportun et éviter les arrêts de production.
Preuve
Après l'affichage d'une alarme sur l'écran de Daikin on Site, les ingénieurs Daikin ont immédiatement pris contact avec un service après-vente agréé afin de définir la cause de la fuite de réfrigérant, ont résolu le problème et et ont rechargé le groupe d'eau glacée EWAD770TZ avec du réfrigérant dans un délai de 4 jours. Aucune interruption des opérations n'a été nécessaire !
Les résultats
La fuite a provoqué la perte de 15 kg de réfrigérant sur le total de 104 kg chargés dans l'unité. Ceci correspond à seulement 14 % de perte de charge totale de réfrigérant.
Sans la fonction de détection des fuites, des mois auraient été nécessaires pour détecter cette fuite et les coûts associés au remplacement du réfrigérant auraient été bien plus élevés, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan financier.
Avantages pour les clients utilisant Daikin on Site
L'outil de commande et de surveillance à distance basé sur le Cloud qui aide et informe les clients concernant leurs installations de production d'eau glacée et leurs unités de traitement de l'air.
- Stockage et accès aux données en temps réel
- Assistance d'experts Daikin
- Identification des économies financières possibles
- Augmentation de la durée de vie de l'unité
- Réduction du risque des problèmes inopinés
Principe de fonctionnement de la fonction de détection des fuites
L'algorithme prend en compte les données relatives aux 4 derniers mois de fonctionnement de l'unité. Lorsqu'une fuite de réfrigérant est détectée, Daikin on Site avertit rapidement l'utilisateur final, l'installateur et le technicien d'entretien pré-spécifiés de la façon suivante :
- Affichage d'une alarme sur l'écran de Daikin on Site
- Envoi d'un message électronique à une adresse de messagerie préalablement enregistrée
- La notification ci-avant est réalisée dans la minute qui suit la détection de la fuite
- Option d'annulation de l'alarme si elle est considérée comme une fausse alarme.
Quelle est l'étape suivante ?
L'algorithme de détection de fuites de réfrigérant est amélioré en permanence par les experts Daikin avec une précision accrue et un déploiement sur un nombre supérieur d'unités. La logique est disponible pour les groupes d'eau glacée EWAD-TZD, EWAT-B-C et sera intégrée aux nouveaux groupes d'eau glacée Daikin.