Passer au contenu principal

Fournir à un hôpital une solution compacte, fiable et efficace

Oman

Récemment, Daikin a fourni un groupe d’eau glacée pour un grand hôpital à Oman. L’hôpital a vu sa capacité augmenter avec l’ouverture d’une nouvelle aile, ce qui a nécessité d'intégrer dans le système CVCA un nouveau groupe d’eau glacée pour répondre aux besoins plus importants en termes de rafraîchissement. Pour ce projet, il fallait trouver une solution fiable dotée d’une technologie avancée, capable de répondre parfaitement aux besoins du site.

Produits installés

1x EWAD MZ

Puissance frigorifique : 610 kW

À propos des produits et du projet

La principale exigence pour ce projet était la fiabilité de la nouvelle unité, destinée à fonctionner à de hautes températures (entre 46 et 52 degrés Celsius), dans un environnement corrosif à proximité de la mer.

La fiabilité dans ce type d’environnement est vitale, surtout pour un groupe d’eau glacée qui dessert un hôpital. D’autre part, l’efficacité énergétique était un autre aspect important du projet. L’hôpital a donc opté pour un groupe monovis à Inverter pour garantir en permanence des niveaux d'efficacité énergétique élevés.

Enfin, l’hôpital recherchait un groupe à encombrement réduit. Daikin a répondu à cette demande avec un groupe capable de fournir la puissance frigorifique et l’efficacité requises avec un encombrement plus faible par rapport aux concurrents.

En savoir plus sur le produit

Un groupe d’eau glacée de la série MZ offrait la solution idéale pour les besoins de l’hôpital. Cette série a été conçue pour combiner l’efficacité éprouvée du compresseur monovis à Inverter de Daikin – surtout sous charge partielle – et la fiabilité de l’Inverter à refroidissement par réfrigérant qui est intégré directement dans le compresseur. Cette caractéristique permet aux composants électroniques de l’Inverter d’être refroidis par le réfrigérant du circuit du groupe d'eau glacée, protégeant ainsi l’Inverter de la température extérieure, de l’altitude et de la présence de polluants, de poussière et de sable dans l’air.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’Inverter Daikin à refroidissement par réfrigérant

La série MZ a aussi été développée spécialement pour fonctionner de façon optimale au Moyen-Orient, car elle a été conçue pour résister aux hautes températures et aux éléments corrosifs que l’on retrouve généralement dans cette région du monde.

Daikin a répondu à toutes les exigences du projet en termes d’efficacité grâce à une solution qui utilise la technologie Inverter pour garantir des performances optimales, quels que soient les besoins en rafraîchissement du bâtiment.

En effet, grâce à la technologie Inverter, le groupe d’eau glacée MZ installé pourra s’adapter aux différentes charges, en toutes circonstances. L’Inverter module constamment la vitesse du moteur du compresseur, ce qui permet d’assurer un excellent contrôle de la puissance, d’atteindre des niveaux d’efficacité exceptionnels sous charge partielle et de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Daikin a une tradition de leadership dans le domaine des groupes d’eau glacée à compresseur monovis, qui ont été installés dans le monde entier au cours des 20 dernières années.

Le compresseur monovis Daikin est célèbre pour son efficacité et sa fiabilité extrêmement élevée. Par rapport à un compresseur à vis standard, il utilise une vis principale qui s’engage avec deux rotors en étoile pour produire un volume correspondant au cycle de compression. En raison du rotor principal, qui est équilibré dans le sens radial et le sens axial, la fiabilité du palier du compresseur est extrêmement élevée. Sa durée de vie peut ainsi dépasser celle des autres compresseurs à vis. Le compresseur monovis compte seulement trois composants mobiles, ce qui réduit le risque de défaillance et maintient les coûts d'exploitation à un niveau réduit.

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Une solution à rendement élevé pour un immeuble résidentiel

    Ce projet résidentiel, réalisé dans le cadre d’une rénovation d’un immeuble résidentiel, avait pour principal objectif le rendement énergétique.
  • ACTION

    Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.
  • ACTION

    Fier de sa philosophie, le magasin de l'entreprise ACTION à Cloppenburg en Allemagne exhibe un design minimaliste et une éthique environnementale fort appréciée de ses consommateurs. Ces caractéristiques sont complétées par une climatisation confortable qui crée une ambiance parfaite.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?