Passer au contenu principal

Neutralise non seulement les virus responsables des rhumes et des grippes mais aussi le virus RS

Neutralise non seulement les virus responsables des rhumes et des grippes mais aussi le virus RS. Il y a trois types de virus de la grippe : le type A, le type B et le type C. Le type A, parmi eux, présente des symptômes particulièrement violents, tels qu’une forte fièvre. Ce virus de la grippe constitue une véritable menace car il est extrêmement infectieux et se propage rapidement.

* Les résultats sont issus de la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin dans une condition expérimentale.

Virus de la grippe de type A avec des symptômes violents et fort pouvoir infectieux

Il y a trois types de virus de la grippe : le type A, le type B et le type C. Le type A, parmi eux, présente des symptômes particulièrement violents, tels qu’une forte fièvre. Ce virus de la grippe constitue une véritable menace car il est extrêmement infectieux et se propage rapidement.

Démonstration du taux de neutralisation du virus de la grippe (type A, H1N1)

Organisme chargé des essais

Centre de recherche de Kitasato en science de l'environnement

Méthode des essais

Le virus de la grippe a été inoculé dans les cellules cultivées, puis irradié avec le Streamer. L’état résiduel du virus a été observé en fonction du temps d’irradiation du Streamer.

L'expérience a permis de confirmer que le virus de la grippe (type A-H1N1) a été décomposé à 99,9 % 1 heure après l'irradiation du Streamer.

* Les résultats sont issus de la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin dans une condition expérimentale.

Démonstration du taux de neutralisation du virus de la grippe (type A, H3N2)

Organisme chargé des essais

Centre de la ville de Shanghai pour la prévention et le contrôle des maladies, etc.

Méthode des essais

Le virus de la grippe a été inoculé dans les cellules cultivées, puis irradié avec le Streamer. L’état résiduel du virus a été observé en fonction du temps d’irradiation du Streamer.

L'expérience a permis de confirmer que le virus de la grippe (type A, H3N2) a été décomposé à 99,0 % dans les 4 heures suivant l'irradiation du Streamer.

* Les résultats sont issus de la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin dans une condition expérimentale.

Démonstration du taux de neutralisation du virus respiratoire syncytial (virus RS)

Organisme chargé des essais

Université médicale Wakayama

Méthode des essais

Le virus RS a été inoculé dans les cellules cultivées, puis irradié avec le Streamer. L’état résiduel du virus a été observé en fonction du temps d’irradiation du Streamer.

L'expérience a permis de confirmer que le virus RS a été décomposé à 99,0 % dans les 8 heures suivant l'irradiation du Streamer.

* Les résultats sont issus de la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin dans une condition expérimentale.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?