Passer au contenu principal

Comment choisir le meilleur climatiseur pour votre maison ?

Un soleil toujours au rendez-vous, des terrasses bondées et l’odeur des barbecues dans le quartier… L’été débarque bientôt pour nous redonner le moral ! Que du bonheur, nous direz-vous ! Oui, sauf quand le mercure s’enflamme et affiche une température qui frôle l’insupportable. Lors de grosses vagues de chaleur, ouvrir les fenêtres ne suffit plus et votre maison devient vite un véritable four. La solution pour une température idéale dans votre maison ? La climatisation, bien sûr ! Découvrez ci-dessous comment choisir le meilleur climatiseur pour votre maison. 

Choisir sa climatisation : par où commencer ?

Un climatiseur est la solution idéale pour rafraîchir votre maison. Toutefois, ne le choisissez pas sur un coup de tête. Commencez par établir clairement les critères auxquels doit répondre votre appareil.

Pensez à dresser une liste de vos exigences de confort tout en tenant compte de votre budget et des caractéristiques de votre maison. Voici d’ailleurs une liste de questions qui pourraient déjà vous aider :

  • Quelles pièces souhaitez-vous climatiser ?

  • Avez-vous besoin d’un climatiseur capable à la fois de refroidir et de chauffer ?

  • À quelle fréquence souhaitez-vous utiliser votre installation ?

  • Quelle est la surface des pièces que vous souhaitez climatiser ? 

  • Quelle est la surface de fenêtres existantes ? 

  • Quelle est l’orientation de votre habitation par rapport au soleil ?

  • À quel degré votre maison est-elle isolée ? 

  • …

Afin de choisir le climatiseur le plus adapté à votre situation, nous vous conseillons de comparer les différents systèmes présents sur le marché. Un bon climatiseur est non seulement synonyme de confort, mais il doit aussi être facile à utiliser et afficher un bon rendement. 

Types de climatiseurs 

Il existe deux types de climatiseurs :

  • Les monoblocs ou climatiseurs mobiles qui sont faciles à déplacer. Ces climatiseurs évacuent l’air chaud vers l’extérieur par un tuyau. Souvent énergivores, ces solutions offrent un confort relativement restreint.

  • Les climatiseurs Split ou pompes à chaleur air-air qui se composent d’une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) reliée(s) à une unité extérieure. La chaleur est transportée vers l’extérieur par le biais de conduits frigorifiques. Ce type de climatisation vous permet à la fois de réchauffer et de refroidir votre logement en inversant tout simplement le cycle frigorifique. Un tel appareil a aussi le mérite d’être très écoénergétique grâce à son rendement toujours supérieur à 100 %. Résultat ? Une facture énergétique nettement moins élevée.

Combien coûte un climatiseur ?

Plusieurs facteurs déterminent le prix d’un climatiseur.

  • Puissance
    Une pompe à chaleur air-air de base vous permet non seulement de refroidir une pièce, mais aussi de la chauffer à la mi-saison. Si vous souhaitez utiliser votre pompe à chaleur comme alternative à votre chauffage central, vous aurez besoin d’un appareil qui conserve toute sa puissance même par temps froid.

  • Efficacité énergétique
    Vérifiez l’efficacité énergétique de votre climatiseur en consultant son label énergétique. Les modèles de base affichent    souvent un label énergétique A+. Les systèmes de meilleure qualité — moins énergivores et moins polluants — portent un label A++, voire A+++.

  • Bruit
    Les climatiseurs d’aujourd’hui sont bien plus silencieux qu’avant. Le bruit produit par les climatiseurs bon marché (souvent mobiles) reste néanmoins tout à fait supportable. Quant aux appareils conçus pour les chambres à coucher, on ne les entend pratiquement pas. Certains dispositifs possèdent même une fonction d’atténuation du bruit.

  • Options
    Si vous souhaitez un climatiseur avec un petit plus, sachez qu’on ne manque pas de fonctions spéciales pour obtenir davantage de confort. En plus des climatiseurs silencieux et des appareils qui diffusent de la chaleur rayonnante, il existe aussi des modèles dotés de modes « éco » et de « purification d’air » supplémentaires. Pour couronner le tout, certains climatiseurs se commandent même à distance via votre smartphone ou tablette, tandis que d’autres sont équipés de détecteurs qui adaptent leur fonctionnement aux mouvements enregistrés dans la pièce. Bref, il y en a pour tous les goûts.

En utilisant votre climatisation à bon escient, vous pourrez réduire considérablement vos frais énergétiques. Mais à plus long terme, nous vous conseillons d’investir dans un appareil bien plus performant. Certes, vous paierez plus cher, mais le rendement offert par votre installation vous fera réaliser d’importantes économies d’énergie.

Vous êtes encore indécis(e) ? Utilisez alors notre outil de sélection.

Répondez à ces 6 questions et découvrez quelle clim vous convient le plus!

FAQ

Si cela fait un moment que vous n’utilisez plus votre climatiseur, il est recommandé de nettoyer tout le système afin d’éviter que les champignons et les bactéries ne prolifèrent dans votre habitation. Il est également conseillé de récurer régulièrement le filtre à air de votre unité intérieur.

Afin d’assurer une sécurité d’emploi et une longévité optimales de votre installation, nous vous recommandons d’effectuer chaque année l’entretien de votre climatiseur. Il est impératif d’effectuer l’entretien annuel de votre climatiseur si le système renferme plus de trois kilogrammes de réfrigérant. Si votre climatiseur possède plus de trente kilogrammes de réfrigérant, vous devez faire contrôler votre système tous les six mois, et au-delà de 300 kg, effectuer un entretien tous les trois mois. Faites toujours appel à un technicien agréé pour l'entretien de votre climatiseur.

L’on ne compte plus les différents systèmes de conditionnement d’air disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres caractéristiques. Les particuliers et les petits bureaux installent la majeure partie du temps les systèmes suivants :

·       Un climatiseur split composé d’une unité intérieure et d’une unité extérieure et idéal pour couvrir les besoins frigorifiques ou calorifiques d’une chambre.

·       Un climatiseur multisplit composé d’une unité extérieure et de plusieurs unités intérieures permettant un refroidissement de différentes pièces.

·       Un airco mobile composé soit d’un système monobloc facile à déplacer soit d’un système split dans lequel l’unité intérieure est reliée à l’unité extérieure à l’aide de tuyaux pour évacuer la chaleur.

Pour les unités intérieures de votre climatiseur, vous avez la possibilité de choisir un modèle mural, une console ou une unité encastrée. Bon nombre de ces climatiseurs s’intègrent parfaitement dans un intérieur au design épuré.

Le meilleur climatiseur est le modèle capable de répondre parfaitement à vos besoins. Vous ne savez toujours pas quel type d’airco choisir ? Contactez-nous sans plus attendre et recevez toutes les informations nécessaires.

La fonction de refroidissement du climatiseur n’est en réalité que la partie émergée de l’iceberg. De fait, les climatiseurs actuels se révèlent être également de superbes solutions de chauffage. Ces climatiseurs, qui portent d’ailleurs le nom de pompes à chaleur air-air, transportent la chaleur d’une pièce à l’autre, et ce, par le biais d’un réfrigérant également appelé liquide frigorigène. De cette manière, vous pouvez refroidir durant l’été plusieurs pièces dans votre habitation étant donné que la chaleur de l’intérieur est dissipée vers l’extérieur. Il vous est également possible d’inverser ce processus en hiver. Ainsi, la pompe à chaleur peut être utilisée pour extraire la chaleur de l’air extérieur et l’insuffler dans votre habitation, et le liquide frigorigène circulera dès lors dans le sens inverse.

À propos de ce article

Posté le:

19 avril 2022

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?