Passer au contenu principal

Un climatiseur dans un intérieur au design épuré : c'est possible !

L'achat d'un climatiseur s'impose si vous voulez conserver une agréable fraîcheur chez vous pendant l'été. Mais quel effet l'appareil aura-t-il dans votre intérieur épuré ? Voilà une excellente question surtout lorsque l'on sait qu'un modèle encastré n'est pas une option envisageable pour tout le monde. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, les climatiseurs n'ont plus rien à voir avec les affreux mastodontes d'autrefois. Il en existe même des modèles vraiment design ! Lisez la suite afin de pouvoir prendre une décision mûrement réfléchie. 

Faire encastrer un climatiseur

Si vous préférez que votre climatiseur soit invisible dans votre intérieur, nous ne pouvons que vous donner raison. Ce n'est pas pour rien que nos modèles encastrables sont les plus populaires chez les personnes qui souhaitent installer la climatisation dans une nouvelle construction. L'unité est (presque) entièrement dissimulée derrière un mur ou dans le plafond. Si vous réalisez de profondes rénovations aussi, il vaut la peine d'envisager l'installation d'un climatiseur encastré. Si vous ne prévoyez pas de réaliser des travaux de rénovation, vous avez le choix entre un modèle console et un modèle mural. 

Climatiseurs consoles

Les modèles consoles de Daikin conviendront dans presque n'importe quel espace. Beaucoup de nos climatiseurs consoles sont même plus compacts qu'un radiateur ! À vous de choisir l'installation de votre climatiseur console : bas sur le mur, sous une fenêtre, à moitié intégré dans une niche, etc. Si vous souhaitez installer un climatiseur dans un espace avec des plafonds en pente et des murs bas, c'est sans doute le choix idéal pour vous.

Climatiseurs muraux

Le climatiseur mural rafraîchit l'espace très rapidement et avec efficacité. La pièce atteint la température idéale en un rien de temps. Grâce à la commande pratique qui vous permet de régler le niveau des lamelles, c'est vous qui déterminez si vous souhaitez que de l'air froid soit soufflé ou non dans la pièce. Un climatiseur mural n'émet aucun bruit ou quasiment pas, mais il reste bien sûr visible. Ce n'est heureusement pas un problème, car les climatiseurs muraux de Daikin sont disponibles dans de nombreux modèles et coloris variés. Choisissez un climatiseur qui se fond subtilement dans le décor ou… un climatiseur design comme le Daikin Stylish !

Daikin Stylish

Blanc cristal, argent, noir mat ou bois noir ? Le Daikin Stylish est disponible en quatre couleurs différentes ! L'appareil est donc la solution idéale pour les amateurs d'intérieurs sobres. Avec son beau design innovant et ses fonctionnalités uniques, ce climatiseur mural a même décroché le Good Design Award. 

Le Daikin Stylish se compose d'une unité intérieure et d'une unité extérieure. L'unité intérieure est presque inaudible – son niveau sonore est d'à peine 19 dB – et s'accroche en haut du mur. Les conduites sont dissimulées autant que possible dans le plafond. Les parties encore visibles sont astucieusement cachées à l'aide de corniches fantaisie en plastique. 

Trouvez vite le meilleur climatiseur pour votre habitation !

L'achat d'un climatiseur ne se fait pas à la légère. En plus de la performance du système, vous devez également tenir compte de la place qu'occupera le climatiseur dans votre intérieur. Vous vous demandez quel climatiseur convient le mieux à votre situation personnelle ? Utilisez notre outil de sélection ! Sélectionnez les critères que vous jugez importants et l'outil vous proposera aussitôt le modèle qui répond le mieux à vos souhaits. 

Cet article n'a pas répondu à toutes vos questions ? N’hésitez pas à contacter nos spécialistes. Ils se feront un plaisir de vous aider.

Recevez le magazine Airco et faites le bon choix !

Daikin vous aide à sélectionner le système de climatisation le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.

Au sujet de cet article

Publié le :

10 juin 2020

 

Catégorie:

Climatisation

 

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?