Passer au contenu principal

Climatiseur mural, console ou unité encastrée : comment choisir ?

Rien de mieux qu’une climatisation pour rester bien au frais cet été. Ces installations se composent d’une unité extérieure et d’une ou de plusieurs unités intérieures, qui se présentent sous diverses formes. Ainsi, il existe des modèles muraux, des consoles et des cassettes encastrées. Mais quel type d’unité convient le mieux à votre logement ? Découvrez-le dans cet article !

Une solution flexible pour chaque logement

Daikin offre les systèmes de climatisation les plus confortables, les plus fiables et les plus écoénergétiques du marché. Nous proposons un vaste éventail de solutions, adaptées à chaque logement. En fonction de votre situation particulière, vous devrez choisir entre un modèle mural, une console ou un modèle encastré pour l’unité intérieure de votre système, c’est-à-dire l’appareil qui diffusera l’air frais dans votre logement. Tous ces modèles ont leurs propres avantages. Analysons.

Les avantages d’un modèle mural

  • Qui dit climatiseur mural, dit rapidité et efficacité. Ce système vous permet de refroidir une pièce en un rien de temps, puis de la maintenir toute la journée à la température souhaitée.

  • Vous êtes plutôt brise légère ou zéro courant d’air ? Peu importe vos préférences, car le flux d’air d’un climatiseur mural est facile à régler grâce aux lamelles horizontales et verticales. 

  • De plus, les systèmes actuels sont très silencieux, voire pratiquement inaudibles. L’époque des climatiseurs vrombissants est depuis longtemps révolue.

  • Enfin, les modèles muraux se déclinent aujourd’hui en une belle palette de finitions, du style standard et neutre au look design tout en élégance.

Les avantages d’une console

  • Elles sont très faciles à installer dans des pièces plus exiguës. Ces modèles se fixent au pied d’un mur, dans une niche, sous une fenêtre ou s’encastrent partiellement dans une paroi.

  • Les consoles sont donc idéales pour les combles et autres pièces au plafond incliné et de faible hauteur.

  • Nombre de nos consoles sont même plus compactes qu’un radiateur ! Mais ne vous méprenez pas : les consoles conviennent tout autant aux petites pièces qu’aux grandes. Gages d’un climat intérieur idéal, elles vous procureront toujours le meilleur confort.

  • Enfin, nos consoles vous garantissent un rendement énergétique optimal tout au long de l’année.

Des modèles encastrés invisibles

Outre les consoles et unités murales traditionnelles, nous proposons aussi une vaste gamme de modèles encastrables. Ceux-ci se dissimulent (quasi) entièrement derrière une paroi ou dans un plafond. 

Les unités encastrées garantissent, elles aussi, un rendement énergétique optimal tout au long de l’année.

Climatisation : trouver la meilleure solution

Vous n’avez aucune idée du type de climatiseur qui convient le mieux à votre situation ? Avec notre outil de sélection, vous trouverez rapidement chaussure à votre pied. 

 

Recevez le magazine Airco et faites le bon choix !

Daikin vous aide à sélectionner le système de climatisation le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.

FAQ

De nombreux facteurs influent sur le prix total d’installation d’un système de climatisation. Découvrez-les dans notre article de blog intitulé « Quel est le prix exact d’un climatiseur ? ». Vous y trouverez également quelques prix à titre indicatif par modèle de climatiseur. Pour obtenir un devis détaillé et sur mesure, mieux vaut cependant vous adresser à un installateur agréé. Vous incluez l’installation d’une climatisation dans vos projets de rénovation ? Ne renoncez pas à la prime à laquelle vous avez droit !

Si cela fait un moment que vous n’utilisez plus votre climatiseur, il est recommandé de nettoyer tout le système afin d’éviter que les champignons et les bactéries ne prolifèrent dans votre habitation. Il est également conseillé de récurer régulièrement le filtre à air de votre unité intérieur.

Afin d’assurer une sécurité d’emploi et une longévité optimales de votre installation, nous vous recommandons d’effectuer chaque année l’entretien de votre climatiseur. Il est impératif d’effectuer l’entretien annuel de votre climatiseur si le système renferme plus de trois kilogrammes de réfrigérant. Si votre climatiseur possède plus de trente kilogrammes de réfrigérant, vous devez faire contrôler votre système tous les six mois, et au-delà de 300 kg, effectuer un entretien tous les trois mois. Faites toujours appel à un technicien agréé pour l'entretien de votre climatiseur.

Les climatiseurs split se composent d’une ou plusieurs unités intérieures et d’une unité extérieure. La ou les unité(s) intérieures s’installent en principe dans les chambres que vous souhaitez refroidir et/ou chauffer. Ces unités se déclinent sous différentes formes (modèle mural, console, unité encastrée) et s’adaptent ainsi coûte que coûte à votre intérieur.

Comme son nom l’indique, l’unité extérieure de votre climatiseur se place à l’extérieur de votre habitation. L’installateur chargé d’installer votre climatiseur tiendra compte d’une série de critères au moment de choisir le meilleur emplacement possible pour votre système. Vous devez ainsi poser votre appareil sur une surface suffisamment solide et avoir assez d’espace pour permettre un débit d’air optimal et assurer le câblage. Découvrez-en plus sur l’installation d’une unité extérieure.

Au sujet de cet article

Publié le :

17 mai 2022

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?