Passer au contenu principal

Quelle est la différence entre un climatiseur et une pompe à chaleur ?

Quand le mercure est à son comble, vous voulez que votre maison soit un havre de fraîcheur. Il existe heureusement des solutions pour refroidir votre logement à une température intérieure agréable, mais quel système utiliser : un climatiseur ou une pompe à chaleur ? Ou s’agit-il en réalité de deux systèmes identiques ? Nous vous expliquons la différence dans cet article.

En quoi la pompe à chaleur diffère-t-elle du climatiseur ?

Le climatiseur est en réalité une sorte de pompe à chaleur que l’on appelle plus précisément « pompe à chaleur air-air ».  Non seulement son système est capable de refroidir votre logement, mais vous pouvez aussi l’utiliser en guise de chauffage. D’autres types de pompes à chaleur ne sont bien évidemment pas à exclure, mais la plupart d’entre elles servent à chauffer l’habitat. Les pompes à chaleur qui prennent aussi bien la forme d’un système de refroidissement que de chauffage s’inscrivent à juste titre dans la catégorie des pompes à chaleur réversibles. 

Refroidir sa maison avec une pompe à chaleur

La pompe à chaleur est un système efficace, économique et durable, qui offre une solution globale pour réguler le climat intérieur de votre maison. Ce dispositif vous permet à la fois de chauffer vos différentes pièces et de produire de l’eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur représente donc une alternative moderne à la chaudière traditionnelle.

Mais en plus de chauffer, la pompe à chaleur peut aussi refroidir votre logement. Grâce à elle, vous bénéficiez ainsi d’une température optimale tout au long de l’année. Son fonctionnement repose sur la technologie de la compression, à l’instar du réfrigérateur.

Refroidissement actif et passif

En fonction du type de pompe à chaleur, le système rafraîchit votre logement de façon active ou passive.

Dans le cas du refroidissement actif, le cycle de la pompe à chaleur est inversé. Pour chauffer, le système puise de l’énergie thermique dans son environnement (dans l’air, les eaux souterraines ou le sol) et la restitue à votre logement ; pour refroidir, la pompe extrait la chaleur de votre logement et la rejette dans l’environnement. L’eau qui circule dans les canalisations est ainsi refroidie, plutôt que chauffée, par l’installation. Le refroidissement actif est proposé en option pour les pompes à chaleur air-eau de Daikin. Une pompe à chaleur qui peut aussi servir de système de refroidissement s’appelle une pompe à chaleur réversible.

Le refroidissement passif, quant à lui, est possible avec les pompes à chaleur eau-eau et les pompes à chaleur sol-eau (également appelées pompes à chaleur géothermiques). Ces systèmes utilisent la fraîcheur du sol ou des eaux souterraines pour refroidir l’eau dans leurs canalisations. C’est aussi par le biais de cette eau que la chaleur de votre logement est restituée à l’environnement. Le refroidissement passif est un peu plus écoénergétique que le principe actif, car il n’utilise pas le compresseur de la pompe à chaleur. Toutefois, le refroidissement passif n’est pas en mesure de vous garantir la puissance et le confort nécessaire étant donné que la température source augmente à nouveau au fil du temps. Enfin, notez que le refroidissement passif n’est pas possible avec les pompes à chaleur Daikin.

La climatisation « classique »

La plupart des gens n’associent pas spontanément la climatisation aux solutions que nous venons de décrire. Celles-ci recourent en effet à un dispositif d’émission (comme le chauffage au sol) pour refroidir la maison. Le principe de la climatisation classique, telle que vous la connaissez peut-être au bureau, repose quant à lui sur le déplacement d’air : le système assure un apport d’air frais, qui est ensuite diffusé au sein de la pièce.

Comme nous l’avons dit précédemment, le système de climatisation classique est en réalité une pompes à chaleur air-air. Pour chauffer, il puise de la chaleur dans l’air par le biais d’une unité extérieure. Celle-ci est reliée à une ou plusieurs unités intérieures, qui soufflent l’air chaud dans la pièce. Ces unités intérieures se présentent sous diverses formes. Il existe ainsi des unités murales, des consoles et des unités de type plafonnier. 

Pour le refroidissement (la climatisation), le cycle de la pompe à chaleur air-air est inversé : la pompe à chaleur transfère la chaleur de la pièce vers l’extérieur et le fluide frigorigène (ou réfrigérant) circule en sens inverse dans le circuit. L’évaporateur fait à présent office de condenseur, qui libère la chaleur de la maison dans l’air environnant. Ainsi, la pompe à chaleur air-air garantit, elle aussi, une température parfaite à à chaque saison.

Intéressés par une climatisation efficace pour résister aux assauts des températures estivales ? Contactez-nous pour obtenir plus d’informations. 

Installer un climatiseur chez vous

Contactez-nous pour plus d’informations ou demandez un devis sur mesure gratuit.

Recevez le magazine Airco et faites le bon choix !

Daikin vous aide à sélectionner le système de climatisation le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.

FAQ

Le fonctionnement du climatiseur repose sur la technique de la compression comparable au système du réfrigérateur ou du congélateur. L’unité intérieure extrait la chaleur d’une pièce et la dissipe à travers l’unité extérieure. C’est le compresseur et son fluide frigorigène qui sont au cœur de ce principe. La chaleur transforme rapidement le liquide frigorigène en gaz. Ce gaz est acheminé ensuite au condenseur pour y redevenir liquide. La chaleur dégagée est libérée via l’unité extérieure dans l’air extérieur. Ce processus est répété tant que le climatiseur est allumé. Retrouvez dans notre blog de plus amples informations concernant le fonctionnement du climatiseur.

Un climatiseur utilise, certes, l’énergie de la nature, mais fonctionne tout de même à l’électricité. Vous pouvez connecter votre climatiseur à des panneaux solaires afin de produire une partie de cette électricité vous-même.

L’on ne compte plus les différents systèmes de conditionnement d’air disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres caractéristiques. Les particuliers et les petits bureaux installent la majeure partie du temps les systèmes suivants :

·       Un climatiseur split composé d’une unité intérieure et d’une unité extérieure et idéal pour couvrir les besoins frigorifiques ou calorifiques d’une chambre.

·       Un climatiseur multisplit composé d’une unité extérieure et de plusieurs unités intérieures permettant un refroidissement de différentes pièces.

·       Un airco mobile composé soit d’un système monobloc facile à déplacer soit d’un système split dans lequel l’unité intérieure est reliée à l’unité extérieure à l’aide de tuyaux pour évacuer la chaleur.

Pour les unités intérieures de votre climatiseur, vous avez la possibilité de choisir un modèle mural, une console ou une unité encastrée. Bon nombre de ces climatiseurs s’intègrent parfaitement dans un intérieur au design épuré.

Le meilleur climatiseur est le modèle capable de répondre parfaitement à vos besoins. Vous ne savez toujours pas quel type d’airco choisir ? Contactez-nous sans plus attendre et recevez toutes les informations nécessaires.

Au sujet de cet article

Publié le :

17 mai 2022

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?