Passer au contenu principal

Habitation neutre en carbone : mode d’emploi

D’ici 2050, l’Union européenne a l’objectif de devenir neutre en carbone. Ceci explique pourquoi les autorités de notre pays imposent des normes de plus en plus strictes sur les nouvelles constructions. Toutefois, même si vous ne construisez pas, il importe que vous gardiez un œil sur vos émissions de CO2. Pourquoi ? Parce qu’une faible consommation énergétique profite non seulement à l’environnement, mais aussi à votre portefeuille. Alors, comment pouvez-vous rendre votre habitation totalement neutre en carbone ? Découvrez ici nos principaux conseils.

Un habitat respectueux de l’environnement

Aujourd’hui, un nombre croissant de personnes prennent conscience de l’importance de réduire leur empreinte écologique. Le choix de leur forme d’habitat ainsi que de leur source d’énergie est dès lors crucial. Si vous cherchez à vivre dans une habitation neutre en carbone, vos émissions de CO2 doivent être égales à zéro. Une mission qui ne sera pas facile, sans pour autant relever de l’impossible. L’important au moment de construire (ou de rénover) votre habitation est de faire des choix malins.

Isolez votre habitation au maximum

Une habitation neutre en carbone dispose avant tout d’une excellente isolation. Celle-ci vous évite deux choses : les déperditions de chaleur en hiver et la surchauffe en été. Vous luttez ainsi contre le gaspillage énergétique pour chauffer ou refroidir votre maison, dont la température interne dépendrait trop de la météo. Il importe donc d’isoler correctement, dans cet ordre précis : votre toit, vos murs, vos fenêtres, vos portes et vos sols. N’oubliez pas non plus de boucher toutes fissures ou lézardes dans vos murs.

Orientation et implantation de votre habitation : pas sans importance

Votre maison n’est pas encore construite ? Soyez dès lors attentif à son orientation pour profiter au maximum de la lumière et de la chaleur. Le saviez-vous ? Il est plus facile de rendre une maison mitoyenne neutre en carbone, qu’une maison à quatre façades. Les maisons adjacentes apportent en effet une isolation supplémentaire.

Optez pour un chauffage durable

Pour une maison neutre en carbone, l’utilisation de combustibles fossiles (mazout, gaz naturel ou charbon) est totalement proscrite. Optez plutôt pour un système de chauffage durable, comme une pompe à chaleur. Vous profitez ainsi d’une énergie naturelle gratuite et inépuisable, à qui provient de l’air environnant ou d’une nappe souterraine. Par ailleurs, chauffer (ou refroidir) votre habitation avec une pompe à chaleur n’émet pas du tout de CO2, comme c’est le cas avec une chaudière traditionnelle. Saviez-vous aussi que votre eau sanitaire pouvait être chauffée à l’aide d’une pompe à chaleur ?

Misez sur l’électricité verte

Une pompe à chaleur puise l’énergie dans la nature, même s’il lui faut un peu d’électricité pour fonctionner. Comptez un ratio d’environ ¼ d’électricité consommée pour ¾ d’énergie puisée dans la nature. Cette électricité provient simplement du réseau et n’est pas, dans la plupart des cas, neutre en carbone. En effet, les fournisseurs d’énergie ont encore souvent recours à des énergies fossiles pour produire leur électricité. Le mieux reste donc de générer votre propre électricité, notamment au moyen de panneaux solaires. Cette solution n’est pas possible pour vous ou vos panneaux ne produisent pas assez d’énergie ? Trouvez alors un fournisseur qui puisse vous livrer une électricité 100 % verte. Pour ce faire, n’hésitez pas à analyser en détail les contrats qu’ils vous proposent.

Téléchargez le magazine et faites le bon choix !

Nous avons rassemblé dans le magazine chauffage de Daikin énormément d'informations utiles pour vous aider à faire ce choix.

À propos de ce article

Posté le:

15 février 2022

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?