Passer au contenu principal

Une pompe à chaleur hybride : la combinaison idéale de technologies pour se chauffer en consommant peu ?

Les prix de l'énergie s'envolent et les combustibles fossiles ne sont pas inépuisables. Nous devons tous chercher des alternatives durables et abordables pour chauffer notre logement. L'Union européenne veut elle aussi nous sensibiliser à notre consommation et interdit donc toutes les unités de chauffage inefficaces. Au lieu de ces consommateurs d'énergie, vous devriez opter pour une unité à haut rendement saisonnier. Une pompe à chaleur hybride combine le meilleur du fonctionnement d'une pompe à chaleur avec les avantages d'une chaudière à condensation au gaz. Découvrez comment vous pouvez optimiser le rendement énergétique dans votre logement, indépendamment de la température extérieure.

À quoi sert une pompe à chaleur hybride ?

Une pompe à chaleur hybride chauffe votre logement de manière économe et peut être raccordée aux conduites existantes dans votre logement. La pompe chauffe en outre votre eau sanitaire grâce à la technologie de condensation. Ce système breveté est plus efficace qu'une chaudière au gaz ordinaire. Le refroidissement ne pose pas de problème non plus. Avec l'Altherma Multi Hybride de Daikin, vous pouvez raccorder les pompes à chaleur air/air sur le groupe extérieur hybride. Vous pouvez de cette manière équiper vos pièces de l'air conditionné sans devoir encore installer un autre système. Intégrez le refroidissement avec votre pompe à chaleur Altherma Multi Hybride de Daikin et créez un produit total pour parfaitement réguler le climat intérieur de votre habitation.

Comment fonctionne une pompe à chaleur hybride ?

La pompe à chaleur hybride Altherma de Daikin combine une pompe à chaleur air/eau renouvelable avec une chaudière à condensation au gaz. La pompe détermine automatiquement quelle est à un moment donné la manière la moins chère et la plus économe de chauffer. L'appareil peut exclusivement utiliser la pompe à chaleur ou la chaudière à condensation au gaz. Une combinaison des deux techniques de chauffage est possible si les circonstances l'exigent. Une pompe à chaleur hybride extrait donc l'énergie de l'air pour chauffer votre logement et l'alimenter en eau chaude sanitaire. Il se peut aussi que le besoin en énergie soit repris ou soutenu par la chaudière à condensation au gaz. Le choix entre les deux options de chauffage dépend de différents facteurs : les caractéristiques de votre logement, les prix de l'énergie à ce moment, la température demandée, la température extérieure et le rendement de votre pompe à chaleur à ce moment.

Quels sont les avantages d’une pompe à chaleur hybride ?

Les avantages d'une pompe à chaleur hybride sont évidents et prouvent que ce système est un choix intelligent :

Étant donné qu'une pompe à chaleur hybride choisit toujours l'option la plus économe, vous économisez beaucoup sur votre facture d'énergie. De plus, l'environnement vous en sera également reconnaissant.

Une pompe à chaleur hybride assure une température constante, confortable, chez vous. La technologie de la pompe à chaleur est un peu moins efficace lorsque les températures extérieures baissent beaucoup. À ce moment, le système passera automatiquement au gaz.

Vous pouvez parfaitement installer le système lors d'une rénovation. Cette opération ne nécessite pas le remplacement de vos radiateurs et conduites existants : vous raccordez simplement la pompe à chaleur hybride Altherma Daikin sur votre système de chauffage existant. Grâce aux dimensions limitées de la pompe, le nouveau système n'occupe pas plus d'espace que l'ancien. Les adaptations structurelles ne sont pas nécessaires non plus.

Les trois composants du système sont rapides et faciles à installer. Cela vous fait économiser du temps et de l'argent. Le module intérieur et la chaudière à condensation au gaz sont fournis comme des unités séparées et peuvent donc facilement être transportés.

Une pompe à chaleur hybride est facile à entretenir puisque tous les composants sont accessibles par l'avant.

Vous l'aurez compris : une pompe à chaleur hybride est la solution par excellence pour se chauffer en consommant peu d'énergie. Ce système vous intéresse ou vous avez des questions sur ce produit ? N’hésitez pas à nous contacter. Nos experts se feront un plaisir de vous répondre sans engagement.

Téléchargez la liste de prix Daikin!

Comparer les prix récompense, sûrement quand il s'agit de grands achats, comme du chauffage central ou de la climatisation. Téléchargez gratuitement la liste de prix Daikin et comparer des prix.

Au sujet de cet article

Publié le :

16 mars 2022

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?