Passer au contenu principal

Primes : investissez maintenant dans un boiler pompe à chaleur

Primes 2019 

Recevez maintenant votre liste de prix

Les boilers pompes à chaleur se vendent comme des petits pains. Des chiffres récents montrent que les Belges sont de plus en plus nombreux à préférer ce type d’appareils aux boilers électriques classiques. Un succès sûrement poussé par le fait que les boilers pompes à chaleur bénéficient de primes d’installation depuis début 2019.

Qu’est-ce qu’un boiler pompe à chaleur ?

Un boiler pompe à chaleur est un appareil qui extrait la chaleur présente dans l’air extérieur pour chauffer l’eau sanitaire. Une unité extérieure transfère cette chaleur directement au ballon de stockage à l’aide d’un échangeur de chaleur. Le fonctionnement d’un boiler pompe à chaleur repose sur le principe de chauffe-eau instantané : lorsque vous ouvrez le robinet, l’eau qui passe par l’appareil est aussitôt chauffée. Ce processus est particulièrement sûr et hygiénique, car il évite le stockage de grandes quantités d’eau chaude.

Pour un rendement énergétique encore plus élevé, nous conseillons de combiner le boiler pompe à chaleur avec des collecteurs solaires. Un boiler pompe à chaleur seul permet de chauffer l’eau jusqu’à 55 °C. La production d’eau chaude est garantie jusqu’à une température extérieure de -15 °C.

Essor des ventes

Il ressort de chiffres récents de la fédération sectorielle ATTB, l’Association pour les Techniques Thermiques en Belgique, que notre pays a enregistré la vente de 1 191 boilers pompes à chaleur rien que durant les deux premiers mois de 2019. Il s’agit d’une augmentation de 58 pour cent par rapport à l’année dernière.

Cette hausse s’explique facilement : en Wallonie, par exemple, l’installation d’un boiler pompe à chaleur donne droit à une prime habitation. Depuis le 1er juin 2019, cette prime s’élève à 500 €, mais elle peut être multipliée par 1, 2, 3, 4 ou 6 en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage. Attention, un plafond est toutefois prévu à hauteur de 3 000 € ou de 70 % du montant de votre facture.

La Région de Bruxelles-Capitale n’est pas en reste. Les personnes résidant dans la capitale ont ainsi droit à une prime de 1 400 €, 1 500 €, ou 1 600 € en fonction de leur catégorie de demandeur, bien que le montant soit plafonné à 50 % des coûts éligibles de la facture.

Primes soumises à conditions

En Wallonie comme à Bruxelles, plusieurs conditions doivent être remplies pour que la prime puisse être octroyée à son demandeur. Voici un aperçu des conditions les plus importantes :

Région wallonne

  • Le demandeur doit avoir au moins 18 ans (ou être mineur émancipé) et avoir un droit réel sur le logement.

  • Le logement doit être situé en Région wallonne, avoir été construit il y a au moins 15 ans et être, à au moins 50 %, destiné à du logement.

  • Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Région de Bruxelles-Capitale

  • Le demandeur doit être une personne physique ou morale souhaitant réaliser des travaux sur un bâtiment implanté en Région de Bruxelles Capitale.

  • Les travaux doivent être entièrement réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises.

  • Seuls les systèmes de type air/eau de classe énergétique A ou plus sont éligibles au bénéfice de la prime.

Pour plus d’informations au sujet des conditions d’octroi des primes, n’hésitez pas à consulter le site du Service Public Wallon Énergie et le site de Bruxelles Environnement.

Boiler pompe à chaleur : 75 % d’économies d’énergie

Malgré l’attractivité des primes octroyées dans notre pays pour les boilers pompes à chaleur, il apparaît que de nombreux Belges continuent d’acheter des boilers électriques. « Chaque année, il s’agit de quelque 75 000 exemplaires classiques, équipés d’un ballon de plus de 80 litres », signale Hans Van Der Perre, président de l’ATTB, au journal d’affaires De Tijd. « Le boiler pompe à chaleur est pourtant bien plus efficace qu’un boiler électrique classique. Un boiler pompe à chaleur permet d’économiser en moyenne 75 pour cent de la facture énergétique », précise Van Der Perre.

Boiler pompe à chaleur vs pompe à chaleur

Enfin, il nous semble nécessaire de dissiper un malentendu : pour utiliser un boiler pompe à chaleur, il n’est pas nécessaire d’installer une pompe à chaleur proprement dite. Il s’agit de deux systèmes très différents. Une pompe à chaleur existe sous différentes formes – pompe géothermique, pompe air-eau ou air-air – et sert principalement à chauffer ou refroidir un logement. Certaines pompes à chaleur sont également utilisées pour produire de l’eau chaude sanitaire.

Le boiler pompe à chaleur, quant à lui, est spécifiquement dédié au réchauffement de l’eau sanitaire. Ce dispositif est d’ailleurs parfois appelé pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire.

Au sujet de cet article

Publié le :

23 août 2019

 

Categorie:

Chauffer

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?