Passer au contenu principal

Rafraîchir sa maison : plancher rafraîchissant ou climatisation ?

Pas question que votre maison se transforme en sauna cet été ! Heureusement, il existe des solutions efficaces pour rafraîchir votre maison. Que vous optiez pour un plancher chauffant/rafraîchissant ou une climatisation, ces deux dispositifs reposent sur la technologie de la pompe à chaleur. Mais quelles sont les différences entre ces deux systèmes, et lequel choisir ? Découvrez-le dans cet article.

Rafraîchir sa maison avec un plancher rafraîchissant…

Refroidir votre intérieur avec un plancher chauffant/rafraîchissant ? C’est possible, mais uniquement si vous disposez d’une pompe à chaleur réversible : il s’agit d’une pompe à chaleur air-eau qui, en plus de chauffer l’eau du circuit de votre chauffage au sol, peut aussi la refroidir jusqu’à 18 °C.

Avec ce système, rafraîchir votre habitation devient un jeu d’enfant. Le plancher permet de baisser la température intérieure de 2 à 5 °C par rapport à la température extérieure. Vous sentirez nettement la différence, et vous éviterez les pics de chaleur dans votre maison.

… ou avec une climatisation

Une autre option consiste à refroidir votre intérieur avec une climatisation. Ici encore, il s’agit d’une pompe à chaleur, plus précisément d’une pompe à chaleur air-air, dont l’unité intérieure absorbe la chaleur de la pièce pour ensuite l’évacuer par l’unité extérieure.

Approfondissons un peu. Votre climatisation fonctionne en réalité comme un réfrigérateur ou un congélateur. Au cœur du système se trouve un compresseur avec un fluide frigorigène (ou réfrigérant). Ce fluide s’évapore sous l’effet de la chaleur. Il est ensuite transporté sous forme de gaz vers le condenseur, où le gaz se condense en liquide. Ce processus libère de la chaleur, qui est rejetée à l’extérieur par l’unité extérieure de la pompe. Le processus se répète aussi longtemps que la climatisation fonctionne.

Lorsque vous rafraîchissez votre habitation avec une climatisation, vous créez un flux d’air – ce qui n’est pas le cas lorsque vous optez pour un chauffage au sol rafraîchissant. De plus, vous devrez équiper chaque pièce à refroidir d’une unité intérieure. Un climatiseur multi split vous permet de raccorder, sur une seule unité extérieure, jusqu’à neuf unités intérieures ; un climatiseur single split ne peut en accueillir qu’une seule.

Enfin, vous pourrez aussi inverser le fonctionnement de votre climatisation en hiver afin de chauffer votre logement.

La condensation, grande différence entre les deux systèmes

Deux points sont importants à retenir. D’abord, l’air chaud contient plus d’humidité que l’air froid. Ensuite, en cas de refroidissement par le sol, le taux d’humidité de l’air ambiant reste constant. Il n’y a donc pas de condensation.

En revanche, si vous refroidissez à l’aide d’une pompe à chaleur air-air, il y aura bel et bien condensation de l’air ambiant. Et c’est une bonne chose, car un air plus sec est synonyme d’une atmosphère plus agréable. Ce « refroidissement sec » procure une sensation plus fraîche et vous fera moins vite transpirer. L’inconvénient, c’est que la pompe à chaleur air-air doit être équipée d’un système d’évacuation des condensats. Un plancher chauffant/rafraîchissant ne requiert pas ce type de dispositif.

Plancher rafraîchissant ou climatisation ?

Le système qui vous convient le mieux dépend bien sûr de votre situation. Tous deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Notre article « Comment rafraîchir votre maison ? » fait le point. Vous n’arrivez pas à vous décider ? N’hésitez pas à nous contacter, nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

Recevez votre magazine airco et faites le bon choix !

Daikin vous aide à sélectionner le système d'airco le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.

Au sujet de cet article

Publié le :

11 février 2022

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?