Passer au contenu principal

Remplacement d’une chaudière : quels sont les points de vigilance ?

Remplacement d’une chaudière

Un remplacement de votre chaudière s’impose et vous prévoyez désormais d’investir dans un système de chauffage durable ? Voilà une excellente idée ! Un tel système est bien plus respectueux de l’environnement, mais vous fera aussi réaliser de belles économies. Si vous ne savez pas par où commencer pour remplacer avec succès votre chaudière, pas de panique. Cet article vous montre la marche à suivre !

Quand remplacer sa chaudière ?

Avant d’envisager l’achat d’un nouveau système de chauffage, il est bon de savoir si votre chaudière est réellement arrivée en fin de vie. Sachez que la durée de vie exacte d’une chaudière de chauffage central dépend d’une marque à l’autre (et d’un modèle à l’autre), mais qu’elle tourne en général autour des quinze à vingt ans.

Quelles sont les possibilités ?

Les possibilités ne manquent pas si vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière par un système de chauffage durable. Vous pouvez par exemple choisir d’installer un nouveau modèle à condensation, qui réutilise la chaleur des gaz d’échappement condensés de manière à offrir un rendement optimal et une durabilité accrue.

Vous désirez vous chauffer de façon encore plus durable ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour une installation exploitant les énergies renouvelables telle qu’une pompe à chaleur (PAC) ou un chauffe-eau solaire. Alors qu’une pompe à chaleur puise son énergie de chauffage dans l’environnement extérieur (air, sol, eau), un chauffe-eau solaire se sert quant à lui du rayonnement solaire pour produire l’eau chaude sanitaire. Pour bénéficier d’un rendement optimal, il est conseillé d’installer exclusivement ces systèmes dans des nouvelles constructions ou des habitations ayant récemment subi une rénovation profonde. Si ce n’est pas le cas de votre logement, mieux vaut alors opter pour un système de chauffage hybride combinant une PAC ou un chauffe-eau solaire avec une chaudière à condensation.

Combien coûte le remplacement d’une chaudière ?

Le coût exact d’une nouvelle installation de chauffage est difficile à chiffrer. Sachez toutefois que le prix moyen d’une chaudière à condensation, d’environ 1 700 €, est bien moins élevé que celui d’une pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau solaire. Des différences de prix existent également entre les divers types de pompes à chaleur, puisque leur coût varie de 4 000 € à 15 000 €. Les prix des chauffe-eau solaires sont quant à eux compris entre 4 000 € et 6 000 €. Retenez ceci : plus vos besoins en chaleur seront importants et plus le système sera sophistiqué, plus la facture finale sera en général élevée.

Gardez cependant à l’esprit que ces systèmes, malgré l’investissement de base qu’ils demandent, sont particulièrement durables et seront amortis d’eux-mêmes en quelques années. De plus, l’installation de systèmes de chauffage durables donne droit à de nombreuses primes.

Au sujet de cet article

Publié le :

1 juillet 2019

 

Catégorie:

Chauffage

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?