Passer au contenu principal

Un design éloquent

Bonjour, je suis Daikin Emura

Le système Daikin Emura est non seulement un plaisir pour les yeux, mais il fait aussi de l’utilisateur sa priorité : confort et expérience agréable, tels sont ses objectifs pour améliorer le confort de votre logement.

GRÂCE À MOI, VOUS SEREZ
AU FRAIS
EN ÉTÉ ET
AU CHAUD
EN HIVER __

Daikin Emura, un emblème
de la climatisation contemporaine

La pompe à chaleur air-air Daikin Emura comprend une unité intérieure murale, une télécommande et une unité extérieure. Chacune des pièces est conçue dans l’esprit Daikin.

Cette 3e génération de climatiseurs Daikin Emura possède un design unique avec des lignes douces et des fonctions intelligentes supplémentaires ; elle améliore l’expérience utilisateur et s'adapte parfaitement aux normes techniques et à l’esthétique de l’architecture européenne, ainsi qu'aux demandes des utilisateurs.

Beauté du design

Un design remarquable qui s'adapte à votre intérieur

Confort optimal

Un confort ambiant adapté à votre style de vie

Commande intelligente

Régulation de votre climat intérieur, à tout moment, où que vous soyez

Efficacité énergétique

Faible impact environnemental et économies d’énergie

JE SUIS CONÇU
POUR LE PLAISIR
DES YEUX __

Vous recherchez un système de climatisation combinant le nec plus ultra en termes de performances et de design ? Daikin Emura est une solution de climatisation qui constitue le parfait équilibre entre forme et fonction. Elle est entièrement conçue et construite en interne. Un design attrayant et intelligent qui s'adapte à votre intérieur, haut de gamme et abordable à la fois : lauréat de l’iF DESIGN AWARD et du prix Red Dot Product Design 2022. Le système Daikin Emura fera la fierté de vos murs !

Des lignes incurvées

En général, les lignes des climatiseurs sont droites. Daikin Emura est fier d’être différent. Grâce à ses panneaux avant et arrière incurvés, la porte intérieure arbore une forme en 3D exclusive. Les lignes incurvées font référence au flux d’air harmonisé et créent un effet visuel plaisant dans votre intérieur.

L’émotion du mouvement

Le mouvement du panneau du climatiseur Daikin Emura est propre aux unités Daikin. En quoi ce mouvement est-il si particulier ? Le panneau s'avance de manière légère inclinée, et crée ainsi une nouvelle dynamique et différentes lignes d’ombres en mode de fonctionnement. Cette approche inclinée ajoute une réelle émotion au mouvement du panneau.

Un jeu d’ombres subtil

Les panneaux incurvés de l'unité intérieure Daikin Emura créent des ombres qui lui font prendre vie, tandis que la pompe à chaleur extérieure utilise les ombres pour cacher le ventilateur en rotation.

La forme suit la fonction

Outre ses lignes incurvées et son effet visuel attrayant, le mouvement du panneau du climatiseur Daikin Emura améliore également la diffusion de l'air dans toute la pièce. Ainsi, la formule « La forme suit la fonction » s'applique véritablement au système Daikin Emura. Tout a été pensé dans les moindres détails.

Un design compact

Vous souhaitez optimiser l’espace de votre logement et vous ne voulez pas que l'unité de climatisation attire l'attention ? Le climatiseur Daikin Emura ne mesure que 90 cm de largeur. Et grâce à son design incurvé, l'unité semble plus fine qu’elle ne l’est en réalité.

Disponible en 3 couleurs

DAIKIN EMURA FTXJ-AW BLANC MAT
DAIKIN EMURA FTXJ-AS ARGENT
DAIKIN EMURA FTXJ-AB NOIR MAT

JE VOUS APPORTE
UN CONFORT
AMBIANT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE__

La forme suit la fonction... Ceci est vrai aussi pour le système Daikin Emura. Ce climatiseur est conçu pour créer un climat intérieur idéal et améliorer la sensation de confort dans votre logement. Daikin Emura vous maintient dans un environnement frais en été, chaud en hiver et sain, car il se charge aussi de purifier l’air intérieur. Entrez dans le monde du confort Daikin Emura...

Flux d’air intelligent

DIFFUSION OPTIMISÉE DE L'AIR

En général, les lignes des climatiseurs sont droites. Daikin Emura est fier d’être différent. Grâce à ses panneaux avant et arrière incurvés, la porte intérieure arbore une forme en 3D exclusive. Les lignes incurvées font référence au flux d’air harmonisé et créent un effet visuel plaisant dans votre intérieur.

Confort acoustique

Lorsque vous êtes chez vous, vous appréciez le calme et le silence ?
Le système Daikin Emura est tellement silencieux que vous en oublierez presque son existence. Il possède un ventilateur spécialement conçu pour optimiser le flux d’air, fournir un niveau de performance élevé et réduire les émissions sonores, ce qui rend le climatiseur Daikin Emura presque inaudible en fonctionnement.

Purification de l'air

Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur. Avec ses filtres de purification intégrés et sa technologie Flash Streamer, le climatiseur Daikin Emura capture les particules de poussière et élimine les mauvaises odeurs pour un air plus pur et plus propre. C’est ainsi que l’unité de climatisation Daikin Emura maintient l’environnement sain de votre logement.

JE SUIS
TOUJOURS
AUX COMMANDES,
SAUF CONTRE-ORDRE
DE VOTRE PART __

Daikin Emura est configuré pour vous apporter un confort optimal lorsque vous êtes présent. Mais vous pouvez bien entendu prendre les commandes en appuyant sur un bouton ou sur l'écran : vous avez la possibilité de gérer le climatiseur Daikin Emura à l'aide de la télécommande conviviale ou de l'application intuitive Onecta sur votre appareil intelligent, à tout moment, où que vous soyez.

Design minimaliste

La télécommande Daikin Emura possède un design minimaliste aux lignes incurvées, un écran à pixels et un œil Daikin bleu. Elle est compacte et tient parfaitement dans la main. Vous pouvez la fixer facilement au mur à l’aide d’un aimant.

Commande conviviale

Régulez votre confort intérieur en toute simplicité : la télécommande se concentre sur les fonctions les plus importantes. Toutes les autres fonctions sont accessibles facilement via le menu explicite ou l'application intuitive Onecta.

Application Onecta

Vous n'êtes pas chez vous ? Avec l'application Onecta, aucun problème. Cette application vous donne instantanément accès à toutes les fonctions. Vous pouvez ainsi facilement ajuster les réglages du climatiseur Daikin Emura à tout moment à l'aide de votre smartphone, où que vous vous trouviez.

  • Commande de toutes les fonctions du climatiseur Daikin Emura
  • Création de programmations et de modes de fonctionnement différents
  • Surveillance de la consommation d’énergie quotidienne, hebdomadaire ou annuelle
  • Identification des pièces du logement pour commander facilement les différentes unités

Connectez-vous simplement à un WLAN et téléchargez l'application Onecta pour commencer à créer votre climat intérieur idéal.

JE SUIS
ÉCO-ÉNERGÉTIQUE __

Qu'il fasse très chaud ou très froid dehors, vous attendez de votre climatiseur qu’il réponde à vos besoins de manière stable tout au long de l'année. Le climatiseur Daikin Emura est conçu pour fournir le même niveau de performance à chaque saison et vous apporter le même confort toute l'année, de la manière la plus éco-énergétique possible : La technologie Bluevolution garantit des performances inégalées, un faible impact environnemental et une réduction des dépenses énergétiques.

Unité extérieure

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

Le système Daikin Emura comprend une unité extérieure nouvellement conçue, à la pointe de la technologie, pour un impact environnemental et un coût énergétique aussi bas que possible. La majeure partie de l'énergie provient de l'air extérieur, une ressource gratuite et renouvelable à l'infini.

Bluevolution

Grâce au réfrigérant de nouvelle génération R-32, le climatiseur Daikin Emura est capable de réduire son impact sur la planète. Avec son potentiel de réchauffement global (PRG) réduit, le réfrigérant R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standard, mais atteint un rendement énergétique supérieur pour un niveau d’émissions de CO2 réduit. Cette technologie s'appelle Bluevolution.

Split ou multi ?

Le climatiseur Daikin Emura se connecte à une unité extérieure split ou multi. Quelle est la meilleure solution pour vous ? Un installateur Daikin agréé vous aidera à sélectionner l’unité extérieure la mieux adaptée à vos besoins.

Produits associés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?