Passer au contenu principal

Le fonctionnement d'une pompe à chaleur air-air. Pompe à chaleur Daikin.

La pompe à chaleur air-air

Il existe plusieurs types de pompes à chaleur, conçues en fonction de l'élément naturel duquel elles extraient la chaleur. Par exemple, la pompe à chaleur air-air est une manière écologique d'extraire la chaleur naturellement présente dans l'air.

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur air-air ?

Une pompe à chaleur air-air transfère la chaleur d’un environnement à un autre via un réfrigérant. Ce type d’installation extrait la chaleur latente de l’air extérieur, pour ensuite la réinjecter à l’intérieur afin de chauffer les espaces intérieurs. Et ce, même si la température extérieure est de -15 °C. En fonction de la température extérieure, une pompe à chaleur air-air fournit de 2 à 4 fois plus d’énergie qu’elle n’en a besoin pour fonctionner. 

Opération inverse en été

En été, le processus de la pompe à chaleur air-air peut être inversé, et l’installation peut être utilisée en mode refroidissement. Elle peut ainsi transférer la chaleur de l’intérieur vers l’extérieur de la maison. Le liquide de refroidissement circule donc inversement dans le circuit pour que la chaleur présente à l’intérieur soit rejetée vers l’extérieur. Avec une pompe à chaleur air-air, vous avez une température intérieure constante tout au long de l’année.

Une pompe à chaleur air-air chez vous

Grands avantages de la pompe à chaleur air-air : ce système est facile à installer et nécessite peu de frais d’installation. En outre, il existe des pompes à chaleur tant pour l’intérieur que pour l’extérieur.

Malheureusement, la pompe à chaleur air-air présente aussi certains inconvénients. Par temps froid, il arrive que le rendement de ce système soit plus faible que celui des pompes à chaleur air-eau, eau-eau et sol-eau. De plus, la pompe à chaleur air-air ne convient pas pour le chauffage par le sol ou pour les radiateurs. Elle ne peut être utilisée qu’avec un système de chauffage à air.

Les avantages et inconvénients de la pompe à chaleur air-air

Vous souhaitez installer une pompe à chaleur dans votre habitation ? Vous avez le choix entre différents modèles. Une pompe à chaleur murale, par exemple, peut être intégrée à tous types d’intérieur et est très silencieuse. Vous pouvez, en outre, opter pour un modèle design : il existe une foule d'éléments stylés parfaits pour des espaces plus restreints !

Vous pouvez également opter pour un modèle au sol. La pompe à chaleur air-air est alors posée sur le sol ou fixée juste au-dessus de celui-ci, contre le mur.

Enfin, vous pouvez choisir une pompe à chaleur air-air à fixer au plafond. Ce type de modèle étant « invisible », cette solution est idéale si vous disposez d’un intérieur épuré ou de peu de place au sol. 

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?