Passer au contenu principal

Chauffage au plafond : mode d’emploi

Ces dernières années, on assiste à une multiplication des systèmes de chauffage. Par le passé, un grand élément de chauffe était placé dans chaque pièce. Aujourd’hui, vous pouvez choisir la solution idéale, combiner plusieurs possibilités et chauffer vos pièces sans radiateur visible… Tout cela est possible grâce au chauffage par le sol ou au chauffage au plafond.

Qu’est-ce que le chauffage au plafond ?

Si la plupart d’entre nous connaissent le principe du « chauffage par sol », force est de reconnaître que le chauffage au plafond est moins connu alors qu’il fonctionne pourtant selon le même principe, à savoir un réseau de canalisations cheminant au plafond et qui produit une chaleur agréable. Ces canalisations sont intégrées dans la couche supérieure de votre enduit ou montées au-dessus des plaques de plâtre ou d’un faux-plafond. La première solution est généralement utilisée dans les nouvelles constructions, la seconde est idéale pour les rénovations.

Avantages de ce système de chauffage

Le chauffage au plafond ne présente que des avantages. Il s’étend sur toute la superficie du plafond et assure un chauffage uniforme de la pièce. Les unités de chauffage classiques ne chauffent l’air que d’un seul endroit et créent ainsi une circulation de poussière dans la pièce. Si vous souffrez d’allergies, la situation est loin d’être idéale. Le chauffage par le sol ou au plafond diffuse une chaleur plus stable qui ne provoque aucun désagrément.

Autre avantage, le chauffage est invisible. Tout bénéfice pour l’esthétique et l’espace libre de la pièce. 

Chauffage bon marché et efficace

Le chauffage au plafond est également idéal pour réduire sensiblement votre facture d’énergie. Convecteurs et radiateurs fonctionnent à haute température afin de chauffer tout la pièce d’un seul point. Le système de chauffage au plafond est déjà efficace à basse température en raison de la diffusion uniforme de la chaleur. Combinez le chauffage au plafond avec une pompe à chaleur qui fonctionne parfaitement à basse température et exploitez l’énergie gratuite de la nature.

Ne confondez toutefois pas chauffage par le plafond et chauffage infrarouge qui recourt à une technologie tout à fait différente.

Pour chaque pièce, chaque saison

Votre maison se réchauffe plus rapidement grâce à l’efficacité énergétique à basse température. Il est en plus possible d’installer le chauffage au plafond dans chaque pièce : le séjour, les chambres et la cuisine sont souvent suffisamment grands. Dans les pièces plus petites comme la salle de bains, le couloir ou les toilettes, combinez un chauffage au plafond avec un chauffage mural ou par le sol.

Saviez-vous que votre chauffage au plafond peut assurer le refroidissement de la pièce en été ? Vous pouvez ainsi rafraîchir votre maison de manière stable, sans générer la circulation d’air d’un système de climatisation.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?