Une pompe à chaleur géothermique extrait la chaleur du sol ou des eaux souterraines. Le système de chauffage transfère ensuite la chaleur aux appareils qui chauffent votre maison. Découvrez ici le fonctionnement de cette installation.
Fonctionnement de la pompe à chaleur
Une pompe à chaleur se compose de deux unités : la première extrait la chaleur de la nature, l’autre répartit cette chaleur dans votre habitation.
Grâce à la chaleur du sol, un liquide de refroidissement s’évapore et se transforme en gaz dans un circuit fermé. Un compresseur met ensuite ce gaz sous pression pour que la température continue à monter. Cette chaleur est extraite du liquide de refroidissement pour que celui-ci condense à nouveau et puisse être réchauffé. La chaleur libérée est utilisée dans l’unité intérieure pour votre habitation et l’eau sanitaire.
Avantages de la pompe à chaleur géothermique
La production d’énergie via une pompe à chaleur est un processus continu d’évaporation et de libération de chaleur. Vous dépendez donc de la température du sol pour permettre l’évaporation.
C’est ici que la pompe à chaleur géothermique démontre son efficacité : elle extrait la chaleur du sous-sol via une structure tubulaire. Celui-ci conserve une température stable, ce qui garantit un fonctionnement efficace en été et en hiver.
Chauffage et fraîcheur dans votre habitation
Une température constante assure une chaleur confortable durant les hivers rigoureux et une fraîcheur agréable en été. Vous bénéficiez donc toute l’année de l’énergie géothermique gratuite que la pompe à chaleur extrait du sol. Votre portefeuille vous en est reconnaissant : la pompe à chaleur géothermique utilise de l’électricité uniquement pour guider la chaleur, pas pour la produire. Le résultat ? Un excellent rendement à bas prix.
Peu encombrante et élégante
La pompe à chaleur occupe peu d’espace dans votre habitation. La structure tubulaire est installée dans le sol et mène la chaleur jusqu’à l’unité extérieure. Seule l’unité intérieure doit trouver une place dans votre habitation.
Le système est si efficace qu’il peut chauffer des grandes habitations, des immeubles à appartements et des entreprises. Votre habitation pourra donc aussi être équipée de ce système de chauffage durable.
Où peut-on utiliser la pompe à chaleur géothermique ?
La pompe à chaleur est souvent installée dans les nouvelles constructions, mais aussi dans les habitations rénovées. La structure tubulaire peut être placée horizontalement ou verticalement.
L’installation verticale permet un fonctionnement optimal étant donné que la température est extrêmement stable dans les couches terrestres inférieures. Les installations horizontales nécessitent, quant à elles, un plus grand jardin mais un forage moins profond. Dans les deux cas, vous bénéficierez d’un haut rendement, de faibles coûts d’entretien, d’une facilité d’utilisation optimale et d’un fonctionnement extrêmement silencieux.