Passer au contenu principal

Énergie géothermique et pompe à chaleur

La géothermie consiste à récupérer l’énergie produite par la Terre et de la convertir en chaleur. Souvent, l’énergie géothermique (et donc la chaleur) est extraite à de grandes profondeurs, mais il existe aussi des applications qui tirent l’énergie près de la surface du sol. Une pompe à chaleur géothermique utilise la chaleur géothermique et fournit de l’énergie pour le chauffage central, l’eau chaude sanitaire ou le chauffage de piscine. 

La pompe à chaleur géothermique

L’un des principaux avantages de l’énergie géothermique, c’est qu’elle représente une source de chaleur stable. Les systèmes géothermiques sont couplés à des pompes à chaleur et fournissent l’énergie nécessaire pour subvenir aux ménages, mais aussi aux grandes installations. Le principe est également utilisé pour extraire la chaleur de l’eau (dans de nombreux cas, on parle d’eaux souterraines) ou de l’air extérieur. Dans ce dernier cas, vous devez prendre en compte les changements de température qui ne sont pas toujours en accord avec la demande de chaleur. En hiver, il est donc difficile d’extraire la chaleur de l’air extérieur, alors que c’est justement le moment où les maisons ont le plus besoin d’être chauffées. 

L’énergie géothermique est à la hausse

L’énergie géothermique est une alternative durable aux formes traditionnelles de chauffage. Ce système est respectueux de l’environnement et économe en énergie. Il vous permet de faire des économies impressionnantes sur votre facture énergétique. Sous l’influence de la hausse des prix du pétrole et du gaz, et de l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables, l’énergie géothermique est en nette progression. En Belgique, on rencontre de nombreuses initiatives destinées à utiliser concrètement cette forme d’énergie. Si la Terre fournit de l’énergie, pourquoi ne pas l’utiliser ?

Géothermie et forage

Une pompe à chaleur est un appareil efficace qui extrait la chaleur du sol et la transmet à un système d'émission de chaleur. Le transport de la chaleur s’effectue à l’aide d’un liquide. Dans la plupart des cas, pour extraire la chaleur de la Terre via un système géothermique, on fore deux puits à la profondeur désirée : un puits de production et un puits d’injection. Certes, cela rend le coût d’investissement des pompes à chaleur géothermiques plus important que celui des autres pompes à chaleur, mais ces pompes sont plus durables et exigent en outre moins d’entretien.

Nous contacter

Vous souhaitez plus d'informations sur les pompes à chaleur Daikin? 

Un spécialiste pompe à chaleur est prêt à répondre à vos questions.

Votre confort, notre priorité...

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?