Une pompe à chaleur horizontale est une pompe à chaleur géothermique puisant son énergie dans le sol au moyen d’un réseau de captation horizontal. Cette pompe à chaleur s’impose comme un choix idéal si vous disposez d’une grande superficie. Lisez-en plus sur les avantages d’une pompe à chaleur horizontale !
Un réseau de captation horizontal
Une pompe à chaleur horizontale est une pompe à chaleur au sol, ou pompe à chaleur géothermique, qui extrait la chaleur présente dans la terre. Une pompe à chaleur horizontale fonctionne par le biais d’un réseau de captation horizontal, afin d’extraire la chaleur de la terre. Le réseau de captation se compose généralement de tuyaux en plastique, placés à environ 1,2 mètre de profondeur dans le jardin. Par le biais de ces tuyaux s’écoule un liquide, qui est réchauffé par la terre dans laquelle se trouvent les tuyaux.
À quoi faut-il prêter attention ?
Si vous optez pour une pompe à chaleur horizontale, il vous faut faire attention au fait que le réseau de captation peut extraire autant d’énergie que possible de la nature. C’est pourquoi mieux vaut ne pas installer de terrasse ou de cabane de jardin au-dessus d’un réseau de captation. Évitez également de planter des arbres à enracinement profond (chêne, hêtre, châtaignier, etc.) et gardez une profondeur de plantation de maximum 50 cm. C’est sous une pelouse libre de tout élément que le réseau de captation va pouvoir capter la plus grande quantité d’énergie.
Avantages et inconvénients d’une pompe à chaleur horizontale
Le premier avantage d’une pompe à chaleur horizontale, c’est son excellent rapport rendement/prix. La température de la terre se régénère rapidement entre les saisons, et le refroidissement passif est également une option. Vous pouvez également combiner une pompe à chaleur horizontale avec un système d’air conditionné, pour la climatisation en été. En outre, cette pompe à chaleur est facile à entretenir et neutre en CO2. Enfin, une pompe à chaleur horizontale se révèle moins onéreuse qu’une pompe à chaleur verticale.
Malheureusement, l’installation d’un réseau de captation horizontal demande une superficie disponible assez importante et recevant suffisamment de lumière du soleil. En outre, il importe que le réseau de captation soit correctement installé et qu’il n’y ait plus de bulles d’air dans le réseau.