En raison des prix de l’énergie toujours grandissants, de plus en plus de personnes sont à la recherche de techniques pour réduire leurs coûts énergétiques. Installer une pompe à chaleur est une bonne chose, mais encore trop d’habitations sont mal isolées et consomment trop d’énergie en hiver à cause des systèmes traditionnels couplés à l’air. Ainsi, dans de nombreux cas, la pompe à chaleur hybride s’avère être une solution optimale.
Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur hybride ?
Une pompe à chaleur hybride est une combinaison unique d’une pompe à chaleur avec une chaudière à condensation. Le principe de la pompe à chaleur hybride est simple : le régulateur choisit lui-même la source d’énergie la plus performante et économique. Ainsi, pendant la plus grande partie de l’année, c’est la pompe à chaleur qui fonctionne. Lorsque les températures descendent en dessous de 2 °C, par contre, la pompe à chaleur a un rendement nettement moindre, et la chaudière reprend le dessus. Lorsque cela s’avère nécessaire, la chaudière fonctionne en tant que chauffage d’appoint pour fournir de l’eau chaude à très haute température.
Surtout pour la rénovation de maisons existantes
En général, on utilise les pompes à chaleurs hybrides pour produire du chauffage et de l’eau chaude dans des habitations existantes. La raison est que la plupart des maisons anciennement construites ne sont pas assez isolées pour pouvoir utiliser un système de pompe à chaleur ordinaire. En raccordant une pompe à chaleur hybride à une chaudière au gaz, vous pouvez faire d’importantes économies d’énergie, soit un total d’environ 20 à 25 % d’économies sur votre facture énergétique.
Les avantages d’une pompe à chaleur hybride
L'avantage principal d’une pompe à chaleur hybride est que ce système peut facilement être utilisé pour économiser de l’énergie dans des maisons existantes. La pompe à chaleur hybride peut être installée dans les habitations équipées d’un raccordement au gaz. Elle offre également la possibilité de conserver les radiateurs existants et évite donc les travaux de démolition. Vous pouvez en outre raccorder ce système au chauffage par le sol.
Enfin, la pompe à chaleur hybride est un système intelligent qui choisit automatiquement la source d’énergie la plus durable. Par conséquent, la pompe à chaleur hybride est l’une des pompes à chaleur les plus efficaces sur le marché.