Passer au contenu principal

La pompe à chaleur réversible

Le chauffage et l’airco en un seul appareil

En raccordant une pompe à chaleur à votre chauffage central, vous chauffez votre maison en hiver de manière écologique et durable. Une pompe à chaleur réversible peut également servir en été, puisque, non seulement ce type de pompe à chaleur chauffe la maison, mais il peut aussi refroidir cette dernière et ainsi fonctionner comme airco.

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur réversible ?

Une pompe à chaleur classique puise la chaleur dans la nature (eau, sol ou air) et l’utilise ensuite pour chauffer votre maison. Une pompe à chaleur réversible peut aussi bien chauffer que refroidir.

  • Avec le refroidissement passif, la pompe à chaleur puise la chaleur dans le foyer et la transporte à l’extérieur. La chaleur excédentaire à l’intérieur de la maison se mélange ainsi à l’air extérieur. Cette méthode se nomme « natural cooling », car elle refroidit l’air en utilisant la température extérieure naturelle.
  • Le refroidissement actif fonctionne de façon inverse. Soit on inverse le circuit de refroidissement, soit on branche les raccordements primaires et secondaires à l’extérieur. Ce principe donne lieu à un refroidissement actif, à la manière d’un frigo.

Les avantages d’une pompe à chaleur réversible

Un airco classique est un appareil électrique qui pollue, consomme de l’énergie et pèse lourd sur la facture énergétique. Une pompe à chaleur réversible est en réalité une sorte d’airco vert, qui consomme moins d’énergie qu’un système classique d’air conditionné. En outre, été comme hiver, la pompe à chaleur émet très peu de CO2.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?