Baisse des coûts d'exploitation tout en maintenant l'opérativité
La système CVCA-R existant avait été installé en 2007. Après 13 ans, une mise à niveau du système a été envisagée afin d’améliorer son efficacité. Les derniers progrès technologiques des nouveaux systèmes Daikin assurent un fonctionnement à l’épreuve du temps et écoénergétique tout en maintenant un niveau de confort supérieur. Les unités intérieures ainsi que les tuyauteries existantes ont pu être réutilisées, il n’y a donc eu aucun besoin de fermer l’hôtel pour la rénovation.
Dès le début, cette mise à niveau a permis d'atteindre une augmentation d’efficacité de 30 %. Une nouvelle installation complète aurait obtenu le même résultat avec un investissement bien plus important. Cette installation rapide et progressive a réduit au minimum les dérangements au fonctionnement de l’hôtel en lui permettant de rester ouvert pendant toute la durée des travaux.
La solution en un coup d’œil
- 88 unités extérieures
- 458 unités intérieures
- Contrôle centralisé avec Intelligent Touch Manager
- Installation et surveillance de la maintenance avec le service Cloud de Daikin
En savoir plus
-
214 - Replacement VRV cataloguePDF | 2.71MB -
JIV1501 - VRV-Q reference cataloguePDF | 20.47MB