Remplacements rapide et de qualité
Si vous souhaitez gérer votre entreprise sans problèmes, il est important de faire en sorte que votre équipement CVCA-R soit moderne. Vous souhaitez également éviter des rénovations coûteuses et perturbatrices qui interrompraient votre activité. La technologie de remplacement vous garantit que votre système rénové sera conforme aux dernières réglementations, intégrera les dernières technologies en matière d'efficacité énergétique et de confort, et pourra être mis en œuvre rapidement et à moindre coût grâce à la réutilisation d'éléments existants dans l’installation actuelle.
1. Réutilisation des tuyaux de vidange
Les tuyaux en PVC peuvent être facilement réutilisés. Seuls les tests de débit sont nécessaires.urable PVC pipes can be easily reused.
2. Réutilisation des tuyauteries de réfrigérant
Les tuyauterie utilisée pour le R-22 fonctionneront également avec le VRV-Q, grâce à des pressions de fonctionnement plus faibles du système.
3. Réutilisation des conduites de réfrigérant
Il n'y a aucune restriction lors de la mise à niveau d'un système Daikin VRV. Les autres systèmes VRF nécessitent des conduites branchées pour résister à une pression jusqu'à 3,3 MPa.
4. Réutilisation des câbles des télécommandes
Réutilisation possible lors de la mise à niveau d'un système Daikin VRV. Dans les autres cas, cela dépend du type de câble précédemment utilisé.
5. Ré-utilisation des câblages intérieurs - extérieurs
Réutilisation possible lors de la mise à niveau d'un système Daikin VRV. Dans les autres cas, cela dépend du type de câble précédemment utilisé.
6. Unités intérieures
Les unités intérieures doivent être changées.
7. Unités extérieures
Les unités extérieures doivent être changées.
Boucler la boucle : vers une économie circulaire
Réutilisez le réfrigérant existant et évitez la production de plus de 250 000 kg de gaz fluorés vierges chaque année.
Les unités VRV IV+ Q sont désormais disponibles avec une allocation de réfrigérant régénéré certifié. Faites un choix positif pour l'environnement en optant pour un produit VRV L∞P by Daikin !
Hôtels Santos
Pour un complexe hôtelier, changer intégralement un système de climatisation signifie
une perte massive d’activité sur une période prolongée. Ce projet démontre qu'il existe une solution rentable
et rapide assurant une réduction considérable des coûts d'exploitation.
Propriété Merlin
Ce projet consistait à changer les unités intérieures et extérieures d’un système R-22 installé en 1996.
Découvrez comment ce projet a été réalisé.
Solutions de remplacement pour propriétaires résidentiels
Avec nos solutions de remplacement, les propriétaires résidentiels peuvent mettre à niveau leur pompe à chaleur avec les technologies les plus récentes, pour l’obtention du nec plus ultra en termes de confort. Les coûts d’installation restent réduits dans la mesure où seules les unités intérieures et extérieures sont à remplacer.
En tant que particulier, vous bénéficiez des avantages suivants :
Documentation et outils
En savoir plus sur nos solutions de remplacement
Exemple The Bloomsbury Hotel
Découvrez comment nous avons aidé l’établissement The Bloomsbury Hotel à réduire sa consommation d’énergie, à diminuer de 30 % ses émissions de CO2 et à améliorer le niveau de confort de sa clientèle en optimisant la régulation climatique.
Étude de cas Torre Serenissima
Le Torre Serenissima, immeuble de bureaux de 11 étages, abrite, dans la ville italienne de Vérone, le siège social de la société en charge de l'autoroute Brescia-Padoue. Équipé d’un système obsolète fonctionnant avec le réfrigérant R-22, le Torre Serenissima avait besoin d'une modernisation complète pour améliorer son rendement énergétique et son confort.