L'hôpital régional Heilig Hart a fait l'acquisition de groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin en 2020. Installées sur le toit du bâtiment central du complexe hospitalier, les unités assurent le rafraîchissement des locaux et le refroidissement des équipements critiques. Ces groupes d'eau glacée sont couverts par un contrat d'entretien, et un de ces systèmes bénéficie d'un contrat de garantie complète étendue. Ces contrats incluent des connexions à la plateforme Daikin on Site (DoS), qui permet la supervision du fonctionnement des unités et assure des interventions rapides par l'équipe d'entretien.
Grâce aux fonctionnalités avancées de DoS, une fuite de réfrigérant a été détectée au niveau de l'un des groupes d'eau glacée et un appoint en réfrigérant a été réalisé dans un délai de 3 semaines sans impact sur le fonctionnement normal de l'unité.
À propos du client
L'hôpital régional Heilig Hart a été fondé en 1899 à Louvain, en Belgique. Cet hôpital, qui emploie quelques 800 personnes, réalise plus de 12 000 opérations chirurgicales par an.
Les groupes d'eau glacée Daikin sont utilisés pour les blocs opératoires et les zones de bureaux. Malgré la puissance de secours disponible, le client souhaite réduire les indisponibilités potentielles.
« La continuité du système est cruciale pour assurer à nos patients un service régulier de haute qualité. Avec la solution et l'assistance Daikin, nous avons confiance
dans la durabilité et l'efficacité énergétique de nos services et opérations. »
Stijn Verplaetsen, Responsable du service technique à l'hôpital régional Heilig Hart
Produits installés
EWAD610TZXRB2018
EWAT155B-SRA2046
EWAH600TZXRD2 (installation prévue pour mars-avril 2024)
Puissance frigorifique totale : 750 kW
À propos de la solution fournie par Daikin
Pour satisfaire les besoins du client, Daikin a fourni les services suivants :
Maintenance préventive : 2 visites par an pour les grandes opérations de maintenance préventive des équipements et des contrôles approfondis du fonctionnement des circuits de refroidissement, 2 tests d'étanchéité par an, une analyse d'huile complète par compresseur et une garantie totale étendue sur toutes les pièces détachées et les interventions.
Abonnement Premium à Daikin on Site, incluant la détection de fuite : les ingénieurs Daikin peuvent surveiller l'installation sur une base quotidienne et réaliser ainsi des interventions rapides, le cas échéant.
Rapport d'optimisation de la consommation d'énergie basé sur les données opérationnelles collectées par DoS.
L'approche
L'alarme de détection des fuites de la plateforme DoS a indiqué un comportement anormal. Sur la base des données Daikin on Site, l'ingénieur Daikin de surveillance à distance a été en mesure d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'unité. Cependant, en raison de la charge réduite en période hivernale, il n'a été possible d'arriver à aucune conclusion spécifique quant à une perte de réfrigérant.
Même si les données de fonctionnement ne donnent aucune preuve évidente d'un comportement anormal, Daikin veut éviter autant que possible l'impact environnemental ou la perte de génération de froid pour le client. Nous avons, pour cette raison, adopté une approche proactive pour informer, inspecter et réparer.
Le technicien Daikin a contacté le client et a pris rendez-vous pour une inspection sur site.
Les résultats
L'inspection sur site a confirmé la présence d'une légère fuite. La fuite a provoqué la perte de 4 kg de réfrigérant sur un total de 39 kg chargés dans l'unité, ce qui équivaut à 12 % de réfrigérant perdu. Sans la fonction de détection des fuites, des mois auraient été nécessaires pour détecter cette fuite et le coût de remplacement du réfrigérant aurait été bien plus élevé.
Points forts
Grâce à la fonction Daikin on Site avancée de détection des fuites, Daikin a pu détecter la fuite, vérifier l'équipement et faire l'appoint en réfrigérant en moins de 3 semaines. L'unité a été réparée sans impact au niveau de la génération de froid.
À propos de Daikin on Site
Daikin on Site (DoS) est un outil de commande et de surveillance à distance basé sur le Cloud pour installations de production d'eau glacée et unités de traitement de l’air.
La connexion DoS est destinée à aider nos clients en offrant un stockage de données et leur accès en temps réel. Elle permet également à nos clients de bénéficier de l'assistance d'experts Daikin et d'identifier les opportunités de réalisation d'économies, d'augmenter la durée de vie de l'unité et de réduire le risque de problèmes inattendus.
À propos de la fonction de détection des fuites
L'algorithme prend en compte les données relatives aux 4 derniers mois de fonctionnement de l'unité. Lorsqu'une fuite de réfrigérant est détectée, DoS avertit rapidement l'utilisateur final, l'installateur et le technicien d'entretien préspécifiés de la façon suivante :
Affichage d'une alarme sur l'écran DoS
Envoi d'un message électronique à une adresse de messagerie préalablement enregistrée
La notification ci-avant est réalisée dans la minute qui suit la détection de la fuite
L'alarme peut être annulée si elle est considérée comme étant fausse.
Quelle est l'étape suivante ?
L'algorithme de détection de fuites de réfrigérant est amélioré en permanence par les experts Daikin avec une précision accrue et un déploiement sur un nombre supérieur d'unités. La fonction est disponible pour les groupes d'eau glacée EWAD-TZD, EWAT-B-C et sera intégrée aux nouveaux groupes d'eau glacée Daikin.