Passer au contenu principal

Amélioration de la QAI dans les bâtiments publics



Lieu : Alcoy, Valence, Espagne

Besoin : Ventilation

Application : Bâtiments publics

Technologie : D-AHU Modular R

Produits : 2 x D-AHU Modular R

À propos du projet

Dans une audacieuse initiative visant l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et de l'efficacité opérationnelle, Daikin a déployé une solution de ventilation mécanique à fonction de récupération de chaleur et équipée de filtres spécialisés. Cet innovant système, minutieusement conçu pour satisfaire les besoins changeants des espaces modernes, est en voie de redéfinir les normes dans le domaine de la technologie de CVC.

Au cœur de cette solution figure l'intégration d'unités de traitement de l'air issues de la populaire gamme Modular série R. Ces unités, célèbres pour leur polyvalence et leurs performances, sont idéales pour compléter parfaitement l'infrastructure de CVC existante. En outre, l'intégration des unités VRV de Daikin assure l'obtention d'un système de conditionnement de l'air complet, avec des fonctions de rafraîchissement et de chauffage d'une précision inégalée.

Cette initiative a trouvé sa première application dans un bâtiment public de premier plan à Alcoy, Valence. Étendue sur différentes zones fonctionnelles, dont des bureaux, des salles de cours universitaires et des espaces de détente, l'installation vise à créer un environnement optimal propice à la productivité et au bien-être. En accordant la priorité au confort et à la santé, la société Daikin continue à démontrer à quel point elle est engagée à façonner le futur des environnements intérieurs.

Défi et solutions

Le principal objectif de ce projet était l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans des zones fortement peuplées, telles que les salles de cours universitaires. Un système de ventilation mécanique avec récupération de chaleur a été installé pour assurer un renouvellement constant de l'air, avec une évacuation efficace de l'air vicié et un apport d'air extérieur frais. L'installation d'unités de traitement de l'air Daikin joue un rôle majeur dans la création d'un environnement intérieur sain et confortable, en assurant une qualité d'air optimale dans les zones de travail et de détente.

L'efficacité opérationnelle est en outre améliorée via l'intégration du système Intelligent Touch Manager (iTM). Ce dispositif de commande convivial permet la gestion transparente des unités Modular R depuis une interface tactile unique, avec facilitation des économies d'énergie et réduction des émissions de CO2. Finalement, cette solution complète accorde la priorité au confort des occupants tout en minimisant l'impact environnemental.

Pour en savoir plus sur l'aide que Daikin peut vous offrir pour votre projet, contactez votre représentant Daikin le plus proche..






À propos de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. Est une filiale de la société internationale Daikin Industries, et le leader du marché du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation, de la purification d’air et de la réfrigération (CVC-R) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Daikin conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue de produits et de services de maintenance, ainsi que des solutions clé en main pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 700 collaborateurs disséminés dans plus de 57 filiales consolidées. Elle possède 14 sites de production en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Le siège social de Daikin Europe se trouve à Ostende, en Belgique. L’entreprise a été créée en 1972. La production en Europe a démarré en 1973. 

À propos de Daikin Industries Ltd. 

La société Daikin a été fondée en 1924 à Osaka, au Japon. Le groupe international emploie plus de 96 000 personnes dans le monde entier et est leader du marché dans le domaine des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation et de filtration de l'air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. Le chiffre d’affaires de la société a atteint 28,2 milliards d’euros pour l’exercice fiscal 2022 (1er avril 2022 – 31 mars 2023). 

Contacts médias de Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – Tél. : +32 472 580482 e-mail : sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – Tél. : +32 465 462321 e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?