En plein projet de construction ou de rénovation ? Vous n’êtes pas sans savoir que le niveau de performance énergétique (PEB), qui traduit la consommation énergétique de votre maison, vaut son pesant d’or. Si l’on constate chez vous un niveau PEB trop élevé dès l’année où vous avez reçu votre permis de bâtir, vous écoperez malheureusement d’une amende que nous voulons à tout prix éviter de vous faire payer. À ce propos, quelles sont les répercussions liées à votre climatiseur sur votre niveau PEB ? Avant de répondre à la question, notons les quelques points d’attention suivants.
Vous avez dit « niveau PEB » ?
Le niveau PEB est une mesure permettant d’identifier le niveau de performance énergétique global d’un bâtiment donné. Lorsque le niveau PEB est faible, la consommation énergétique du logement concerné est élevée. L’obligation de calculer le niveau PEB de votre logement constitue l’une des exigences PEB auxquelles il convient de satisfaire au moment de la demande de permis d’urbanisme. Pour le calcul du niveau PEB, un responsable PEB se rend sur place et saisit toute une série de paramètres dans un logiciel spécialement prévu à cet effet. Le logiciel compare les caractéristiques de votre maison avec un bâtiment de référence et calcule ainsi le niveau PEB qu’affiche votre logement.
Le niveau PEB comporte un plafond que votre logement ne peut dépasser, autrement, une amende vous sera infligée. C’est pourquoi il est important de bien connaître les facteurs susceptibles d’influencer le niveau de performance énergétique de votre maison. Outre notamment le système de chauffage que vous utilisez, sachez que les systèmes de refroidissement exercent, eux aussi, une influence non négligeable sur votre score.
L’importance de l’isolation
Il existe une kyrielle de recommandations qui permettent de maintenir autant que possible le niveau PEB à son seuil le plus bas. Vous pouvez, par exemple, opter pour une construction plus compacte, installer un système de chauffage durable, investir dans l’énergie renouvelable, et bien plus encore.
Ne négligez surtout pas non plus le niveau d’isolation thermique de votre logement. Une telle isolation protège non seulement votre maison des pertes de chaleur en hiver, mais elle constitue également un précieux atout contre la surchauffe de votre habitation l’été.
Votre logement n’est pas suffisamment bien isolé ? Dans ce cas, l’installation d’un climatiseur reverra très certainement à la baisse votre niveau PEB. Explication : si votre logement ne jouit d’aucune protection contre la surchauffe, votre climatiseur devra redoubler d’efforts pour apporter un climat propice à votre foyer. Résultat : votre consommation d’énergie augmente et vous obtenez un piètre résultat au marquoir PEB.
Les effets d’un climatiseur sur le niveau PEB
Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour isoler correctement votre logement ? Installez alors sans crainte un climatiseur. La climatisation est et reste la seule solution capable de garantir un climat intérieur prospère dans votre demeure.
Une chose est sûre, les répercussions d'un climatiseur sur le niveau E d'une maison bien isolée sont moindres. Même si le logiciel PEB considère votre maison comme un volume fermé, la présence d’un système de climatisation n'affectera en rien votre score PEB. Il existe en effet d'autres facteurs beaucoup plus déterminants dans ce cas.
Des questions au sujet des climatiseurs et/ou des performances énergétiques de nos solutions climatiques ? Contactez-nous sans plus attendre. Nous restons à votre disposition pour vous conseiller.
Recevez notre magazine airco et faites le bon choix.
Daikin vous aide à sélectionner le système d'airco le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.
Au sujet de cet article
Publié le :
15 février 2022