De nombreuses personnes pensent qu’un système de chauffage au mazout est nécessairement énergivore et mauvais pour l’environnement. Rien n’est pourtant moins vrai. En optant pour une chaudière à condensation au mazout, vous bénéficiez de nombreux avantages. Un tel système est très économe, respectueux de l’environnement, flexible, et nécessite peu d’entretien. Vous pouvez en outre le combiner à un système d’énergie solaire. Mais comment fonctionne exactement une chaudière à condensation au mazout ?
Récupération des gaz de combustion
Comme avec une chaudière traditionnelle, l’eau dans une chaudière à condensation est chauffée par la combustion du mazout. Dans le cas d’une chaudière traditionnelle, les gaz de combustion sont évacués par la cheminée. Une perte regrettable, car ces gaz contiennent beaucoup d’énergie calorifique.
Avec une chaudière à condensation, les gaz de combustion, qui se composent en grande partie de vapeur d’eau chaude sont mis à profit. L’énergie est extraite du gaz et transférée au circuit de chauffage.
Crucial pour le fonctionnement : l’échangeur de chaleur
Comme son nom le laisse supposer, une chaudière à condensation au mazout extrait l’énergie de la vapeur d’eau en la faisant condenser. Ce phénomène se produit lorsque la température est inférieure à 56 °C. Un niveau très bas en comparaison avec la température de la vapeur d’eau, qui peut atteindre les 250 °C.
La chaudière à condensation refroidit la vapeur avec un échangeur de chaleur. L’énergie libérée de cette manière est utilisée pour réchauffer l’eau de chauffage encore froide. Dès que l’eau est chaude, elle circule à travers l’échangeur de chaleur, où sera alors réchauffée pour atteindre la température souhaitée.
De petits volumes d’eau de condensation apparaissent lors de ce processus, et peuvent être évacués par les égouts.
Remplacer votre chaudière par une chaudière à condensation au mazout
Une chaudière à condensation au mazout offre de nombreux avantages. Si vous utilisez encore une chaudière au mazout traditionnelle, il est conseillé de la remplacer. Il existe toutefois quelques points dont vous devez tenir compte. Une chaudière à condensation a ainsi besoin de tuyaux spécifiques pour l’évacuation des gaz de combustion. Vous voulez relier une chaudière à condensation au mazout à une cheminée existante ? Vous devez alors y faire installer un conduit d’évacuation spécial.