Les pompes à chaleur sont une manière idéale de chauffer votre maison de manière écologique et durable. Cela vient du fait que les pompes à chaleur puisent leur énergie dans la nature. Cependant, à cet effet, elles nécessitent un peu d’énergie. Dans le cas d’une pompe à chaleur électrique, il s’agit d’électricité.
Comment fonctionne une pompe à chaleur électrique ?
Comme toutes les pompes à chaleur, une pompe à chaleur électrique puise la chaleur dans la nature (sol, eau ou air). Pour ce faire, une pompe à chaleur a également besoin d’un peu d’énergie complémentaire. Comme son nom l’indique, la pompe à chaleur électrique fonctionne à partir d’électricité.
Cependant, la consommation d’une pompe à chaleur électrique reste minime. Ainsi, seul le quart de l’énergie produite par une pompe à chaleur électrique provient du réseau électrique. Vous bénéficiez ainsi d’une quantité de chauffage correspondant à quatre fois votre consommation d’électricité.
Les avantages et inconvénients d’une pompe à chaleur
L’avantage d’une pompe à chaleur électrique, c’est qu’elle fournit du chauffage ou de la climatisation de manière écologique. Vous pouvez chauffer ou refroidir votre maison avec un minimum d’émissions de CO2 et un rendement maximal. En outre, vous utilisez moins d’électricité qu’avec une installation de chauffage électrique classique.
De plus, une pompe à chaleur électrique dure deux fois plus longtemps qu’une chaudière centrale, ce qui vous permet d’en profiter durant 25 à 30 ans. Sans compter qu’une pompe à chaleur demande bien moins d’entretien.
L’inconvénient d’une pompe à chaleur électrique, c’est son coût d’investissement élevé. Cependant, ce coût est amplement rentabilisé grâce aux faibles frais d’entretien et d’énergie.
Quand opter pour une pompe à chaleur électrique ?
Une pompe à chaleur électrique offre un meilleur rendement dans une maison bien isolée, dotée un système de chauffage basse température (par exemple, un chauffage au sol ou un chauffage mural). Dans le cas d’un usage collectif aussi, la pompe à chaleur se révèle très rentable. Au vu des baisses de prix découlant de la production massive de pompes à chaleur, celles-ci devraient s’avérer encore plus rentables dans le futur.