Dans une optique d'amélioration du confort et de la durabilité, Daikin, leader mondial des solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), a récemment dévoilé une initiative pionnière dans un célèbre musée situé au cœur de Venise, en Italie. Quatre pompes à chaleur ultra sophistiquées EWWQ-G ont été parfaitement intégrées pour satisfaire les différents besoins de chauffage et de rafraîchissement du musée.
L'ambitieux projet visait à remplacer les équipements obsolètes par des pompes à chaleur de pointe avec capacités de réversibilité sur le circuit hydronique. Cette innovation permet de satisfaire simultanément les besoins de chauffage et de rafraîchissement de tout le musée, tout en améliorant fortement l'efficacité énergétique via des mécanismes avancés de récupération de chaleur.
Surmonter les défis
Répondant à l'exigence du client relative à des performances énergétiques améliorées, la société Daikin s'est lancée dans une analyse minutieuse des systèmes de CVC précédents du musée. Après une étude scrupuleuse des anciens schémas de consommation d'énergie, des spécifications sur mesure ont été formulées pour les nouveaux équipements, de façon à permettre une efficacité optimale et des coûts d'exploitation fortement réduits.
Reconnaissant en outre la nécessité de surveillance et de contrôle accrus, le client a demandé le développement d'un système de gestion de bâtiment (GTB) et d'un système de gestion de l'énergie (SGE). Ces systèmes permettraient une surveillance et une gestion continues de l'infrastructure nouvellement installée.
Des solutions innovantes dévoilées
Répondant à ces défis avec une innovation qui lui est caractéristique, Daikin a dévoilé un système GTB et SGE complet de surveillance. Cette plateforme sophistiquée effectue un suivi minutieux et transmet les données cruciales, de façon à offrir au client des informations en temps réel sur la consommation d'énergie et les performances du système.
Les avantages escomptés de cette initiative pionnière sont impressionnants. D'après les prévisions, l'installation des nouvelles pompes à chaleur génèrera une remarquable amélioration des économies d'énergie annuelles, de l'ordre de 34 %, par rapport à leurs équivalents obsolètes. Le considérable impact environnemental de cette initiative est en outre mis en évidence par les 78 tonnes de réduction prévues en termes d'émissions annuelles de CO2.
Une conception compacte, une efficacité sans compromis
Les contraintes spatiales posées par l'infrastructure du musée sont un aspect du projet souvent négligé. Avec un espace disponible pour l'installation limité, la société Daikin était confrontée au formidable défi de concevoir des unités pouvant être facilement intégrées à l'installation de chauffage existante.
Sans se laisser décourager, Daikin a fait preuve de prouesse technique pour proposer la solution idéale, à savoir les unités compactes mais puissantes de la série EWWQ-G. Remarquablement, ces unités affichaient une puissance et une efficacité inégalées tout en étant suffisamment compactes pour pouvoir être installées dans une pièce de 13 mètres carrés, assurant ainsi un processus d'intégration efficace.
Pour l'essentiel, l'intervention transformatrice de Daikin annonce non seulement une nouvelle ère pour le conditionnement de l'air de ce musée emblématique, mais elle prouve également l'engagement inébranlable de l'entreprise envers l'innovation, la durabilité et la satisfaction client.
Pour une expérience visuelle immersive de ce projet, visionnez la fascinante vidéo présentant le processus d'installation et le remarquable impact des solutions Daikin.
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. Est une filiale de la société internationale Daikin Industries, et le leader du marché du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation, de la purification d’air et de la réfrigération (CVC-R) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Daikin conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue de produits et de services de maintenance, ainsi que des solutions clé en main pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 700 collaborateurs disséminés dans plus de 57 filiales consolidées. Elle possède 14 sites de production en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Le siège social de Daikin Europe se trouve à Ostende, en Belgique. L’entreprise a été créée en 1972. La production en Europe a démarré en 1973.
À propos de Daikin Industries Ltd.
La société Daikin a été fondée en 1924 à Osaka, au Japon. Le groupe international emploie plus de 96 000 personnes dans le monde entier et est leader du marché dans le domaine des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation et de filtration de l'air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. Le chiffre d’affaires de la société a atteint 28,2 milliards d’euros pour l’exercice fiscal 2022 (1er avril 2022 – 31 mars 2023).
Contacts médias de Daikin Europe N.V.
Sofie Sap – Tél. : +32 472 580482 e-mail : sap.s@daikineurope.com
Daisuke Kakinaga – Tél. : +32 465 462321 e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com
Articles connexes
-
La conception modulaire des nouvelles pompes à chaleur eau-eau accroît la flexibilité et les performances
-
Lancement du plafonnier ventilo-convecteur avec protocole ouvert et moteur commandé par Inverter
-
Daikin présente le système nouvelle génération Perfera « Toutes saisons », pour un confort climatique domestique supérieur