Les contrôles d'entretien sont-ils obligatoires ?
Pour savoir si votre climatisation doit effectuer des contrôles d’entretien obligatoires, il faut connaître la capacité de réfrigérant de l'unité. Si l'unité contient moins de trois kilos de réfrigérant, aucune maintenance n’est nécessaire. Si votre unité de climatisation en contient davantage, appliquez les règles suivantes :
5 TCO2 de réfrigérant : une maintenance annuelle est nécessaire
50 TCO2 de réfrigérant : l'unité a besoin d'un contrôle d'entretien tous les six mois
500 TCO2 de réfrigérant : l'unité a besoin d'un contrôle d'entretien tous les trois mois
Comment savoir si une unité de climatisation a besoin d’une maintenance ?
Bien qu’il ne soit pas obligatoire d'effectuer des contrôles d’entretien réguliers, cela s'avère parfois nécessaire. Même en l'absence de défauts visibles, nous conseillons de faire contrôler votre unité de climatisation au moins une fois par an pour en assurer le fonctionnement optimal. Les signes pouvant indiquer qu’une unité de climatisation a immédiatement besoin d’une maintenance sont les suivants :
Si l'unité fait plus de bruit que d’habitude, il est possible que les filtres soient colmatés. Nettoyez l'unité en éliminant la poussière à l'aide d’un aspirateur. Si le bruit persiste ou si vous entendez une rumeur ou un grondement, il y a peut-être un problème mécanique.
Si une unité de climatisation prend plus de temps que d'habitude pour rafraîchir une pièce, le niveau de réfrigérant est trop bas.
Si le coût de l'énergie de votre unité de climatisation augmente, il est possible qu’elle soit mal installée et nécessite un contrôle.
Contactez un expert en la matière.
Si votre unité de climatisation a besoin d’un entretien, adressez-vous à un installateur certifié.
Pour trouver un installateur Daikin dans votre région, visitez notre site web.
Articles connexes
-
La technologie VRT adapte automatiquement votre système aux besoins spécifiques du bâtiment et du climat, réduit les coûts énergétiques et améliore le confort.
-
Technologie de remplacement
Mettez votre système à jour pour améliorer son efficacité de fonctionnement, réduire les coûts énergétiques et éviter des pannes imprévues, pour l’obtention d’un confort fiable tout au long de l’année. -
Réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas)
La réglementation F-gas et son impact sur le marché du CVCA-R -
Instructions de maintenance pour les pompes à chaleur.
-
Instructions de maintenance pour les pompes à chaleur.
-
Daikin étend son programme d’économie circulaire : les unités VRV fonctionnant avec du réfrigérant régénéré sont désormais disponibles dans toute l’Europe
Les gains de durabilité en Europe sont amenés à augmenter avec l’extension du programme L∞P by Daikin : production annuelle de 250 000 kg de réfrigérant vierge évitée grâce à l’économie circulaire