Passer au contenu principal

Liège Office Center

Liège, BE

Un projet d’envergure unique au cœur d’un quartier stratégique

Le Liège Office Centre est un vaste projet immobilier lancé en 2017 à l’intersection entre la place des Guillemins et la rue des Guillemins à Liège. Le projet, entré aujourd'hui dans ses dernières phases, se démarque sur le plan architectural, urbain et environnemental.

 

 

 

Le Liège Office Centre, situé face à la gare des Guillemins de Liège, conçue par l’architecte espagnol Calatrava, est en voie d’achèvement. Ce projet immobilier avant-gardiste est implanté au cœur du quartier des Guillemins, un endroit caractérisé par son architecture moderne au sein duquel le nouveau centre d’affaires s’intègrera parfaitement. Sa façade impressionnante en forme de gigantesque cube en verre de plus de 30 mètres de haut attire immédiatement le regard.

 

Un complexe basse énergie

 

 

 

Ce complexe basse énergie de 28 925 m² se compose de quatre bâtiments de sept à dix étages sous lesquels un large parking de 175 places a été aménagé. Le rez-de-chaussée offre quant à lui 1 432 m² de surface commerciale tandis que les étages abritent des bureaux, douze appartements et un hôtel de 102 chambres. Le complexe est détenu par le groupe Ardent (Real Estate SA). La coordination du projet est assurée par Franki, entreprise appartenant au groupe Willemen.

Le bâtiment C abritera un hôtel Ibis

 

 

La durabilité a été prise en considération au cours de chacune des phases du projet ainsi que dans le choix des partenaires. Les concepteurs se sont tournés vers Daikin pour l’installation du système HVAC dans le bâtiment C où l’hôtel trois étoiles Ibis Styles sera aménagé. Grâce aux technologies Daikin installées, l’ensemble du bâtiment, y compris les 102 chambres, offrira un climat intérieur optimal à ses occupants. Sur le toit du bâtiment C, Daikin a placé un système de chauffage et de rafraîchissement sous la forme d’unités VRV d’une puissance de 277,5 kW. En outre, 3 pompes à chaleur haute température Altherma pour une puissance totale de 85 kW produisent l'eau chaude sanitaire.

 

 

Un confort optimal dans chaque chambre

Le chauffage et la climatisation des chambres de l’hôtel sont pour leur part assurés par des unités intégrées au plafond. Afin de garantir à chaque client le climat intérieur désiré, toutes les chambres sont équipées du système de commande Madoka. Grâce à cette télécommande individuelle intuitive, la température de la chambre reste agréable et assure un niveau de confort optimal à ses occupants. Cette commande ultra simple dotée d’un bouton tactile a par ailleurs remporté l’an dernier l’iF Design Award et le Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice.

 

Certification BREAAM "Very Good"

La technologie innovante et respectueuse de l’environnement de Daikin a notamment valu au Liège Office Centre la certification BREAAM « Very Good ». BREEAM cherche à atteindre un niveau de durabilité optimal sans compromettre le confort, la sécurité et la santé des occupants des bâtiments.

En savoir plus

Autres références

  • Fournir à un hôpital une solution compacte, fiable et efficace

    Récemment, Daikin a fourni un groupe d’eau glacée pour un grand hôpital à Oman. L’hôpital a vu sa capacité augmenter avec l’ouverture d’une nouvelle aile, ce qui a nécessité d'intégrer dans le système CVCA un nouveau groupe d’eau glacée pour répondre aux besoins plus importants en termes de rafraîchissement. Pour ce projet, il fallait trouver une solution fiable dotée d’une technologie avancée, capable de répondre parfaitement aux besoins du site.
  • Optimisation de la continuité des systèmes via les services de surveillance à distance à NPF Nuova Presso Fondal SpA

    En 2020, NPF Nuova Presso Fondal a investi dans des groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin. Les unités sont utilisées pour le refroidissement et le maintien de la température de l'eau de refroidissement des moules dans les activités de moulage sous pression d'aluminium.
  • Offrir une solution de rafraîchissement pour un immeuble de bureaux aux Émirats Arabes Unis

    Récemment, Daikin a fourni quatre groupes d’eau glacée pour le siège de la police aux Émirats Arabes Unis. Les groupes d’eau glacée seront utilisés pour assurer le rafraîchissement dans l’ensemble du grand bâtiment via des unités de traitement de l’air et pour offrir un niveau de confort optimal à ses occupants.
  • Génération d'un refroidissement pour le LHC à haute luminosité au CERN

    Récemment, Daikin a fourni 8 groupes d'eau glacée à refroidissement par eau au CERN pour assurer le refroidissement du projet LHC (grand collisionneur de hadrons) à haute luminosité. Le projet LHC à haute luminosité vise à améliorer la performance du grand collisionneur de hadrons, afin de multiplier les découvertes potentielles après 2029. Le but du projet est d’augmenter la luminosité intégrée d’un facteur de 10 en dépassant la valeur de conception du LHC. Cela permettra de collecter une plus grande quantité de données et d’affiner les observations sur des phénomènes rares, car la luminosité augmentera la puissance du LHC.
  • Optimisation de la disponibilité et des économies d'énergie via un recours à la surveillance à distance à l'hôpital régional Heilig Hart

    L'hôpital régional Heilig Hart a fait l'acquisition de groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin depuis 2020. Installées sur le toit du bâtiment central du complexe hospitalier, les unités assurent le rafraîchissement des locaux et le refroidissement des équipements critiques. Ces groupes d'eau glacée sont couverts par un contrat d'entretien, et un de ces systèmes bénéficie d'un contrat de garantie complète étendue.
  • Banque Nagelmackers

    Daikin a lancé en début d'année un concept unique en son genre, le VRV-i, c'est-à-dire une pompe à chaleur VRV à refroidissement par air qui peut être entièrement intégrée à un immeuble. Ce concept est la solution idéale pour les petites applications commerciales, comme les banques et les commerces situés en centre-ville, où l'installation d'une unité extérieure peut souvent s'avérer très problématique.
  • The Post Hotel

    Le prestigieux hôtel-boutique « 1898 The Post » de Gand opte pour le concept VRV exclusif de Daikin. L'intégration parfaite d'un confort contemporain dans un cadre historique
  • Hotel Van der Valk

    Chaque zone de l’hôtel est associée à des besoins spécifiques, mais elles nécessitent toutes une solution optimale. Les halls d’entrée présentent des défis spécifiques, les chambres d’hôtel sont un second« chez soi » pour les clients et les restaurants et les salles de réunion nécessitent des solutions flexibles.
  • VDS-Food

    VDS-Food, grossiste en denrées alimentaires et produits pour l’Horeca a ouvert fin 2015 un nouveau Cash & Carry dans le zoning industriel de Wavre Nord. Le bâtiment, une nouvelle construction, a été entièrement réalisé sur mesure. L’entreprise a accordé une attention toute particulière à une utilisation optimale et rationnelle de l’énergie. Pour l’installation de refroidissement, elle a décidé de faire appel à l’expertise et aux technologies innovantes de Daikin.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?