Passer au contenu principal

Nivaxis - The Gate

Nivelles, BE

The Gate, une formule business moderne et tout confort

Depuis la fin de l’année dernière, le parc d'activités Nivaxis à Nivelles dispose d'un centre de services et de salles conférences. The Gate, un bâtiment remarquable et moderne d'une surface de 3.000 m² conçu par l'architecte DSW, attire immédiatement l'attention. Le centre de services propose des services aux entreprises industrielles et semi-industrielles présentes dans le parc d'activités avec ses postes de travail « all-in », ses salles de réunion et ses espaces de rencontre. Le confort maximal pour le client est au cœur de ce service. La solution de traitement de l'air Daikin en est un élément important.

 

Le bâtiment comprend 2.200 m² de bureaux modulables, pour 60 bureaux de 15 à 45 m², dix salles de conférence d'une capacité maximale de 120 personnes, des espaces de coworking, un salon, un bar et un restaurant. En bref, tout ce dont l'homme d'affaires moderne et l'entreprise ont besoin. « Dans toutes ces activités, nous accordons la priorité au confort de nos clients », déclare Pascal Segers, Administrateur Délégué de The Gate. « La qualité de l'air intérieur et la température de la pièce sont essentielles pour cela. Nous nous appuyons sur une installation de traitement d'air Daikin pour répondre à nos exigences ».

Solution totale pour un confort thermique et de l’air pur

La modularité du bâtiment nécessite un système facilement adaptable. L'objectif était donc de trouver une solution modulaire, réactive et efficace qui s'adapte en permanence aux besoins des différents espaces. En collaboration avec le client, l'architecte DSW et le bureau d'étude BDA, la solution a été trouvée avec le système Daikin VRV, la norme pour la climatisation complète, en combinaison avec des unités de traitement d'air.

Le plus important était de fournir une solution globale

 

« Le plus important était de fournir une solution globale », explique Adrien Sap, Consulting Sales Engineer chez Daikin Belux. « Pour ce projet, nous avons opté pour différents systèmes intégrés. Six Daikin VRV IV+ 3 tubes avec récupération d'énergie qui permettent la climatisation des bureaux ». Chaque espace de bureau est équipé d'une commande murale design. Les utilisateurs peuvent régler eux-mêmes la température avec la télécommande Madoka.

 

 

Au rez-de-chaussée, pour le restaurant, le lounge et le bar, une solution a été développée à la demande pour envisager la climatisation via la ventilation grâce au système VRV IV+ à chauffage continu. Pour un look industriel, ici pas de faux plafonds, les tuyaux sont volontairement restés visibles et ont été peints en noir.

 

The Gate propose également des salles de conférence pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Le confort reste ici aussi la clé. L'occupation peut passer de 0 à 120 personnes en quelques minutes. Afin de garantir un climat sain et une température confortable, le système doit pouvoir s'adapter rapidement aux circonstances. « La qualité de notre service dépend fortement de la climatisation. Les gens remarquent immédiatement s'il fait trop chaud ou trop froid, ce qui est un facteur important de satisfaction client. En tant que centre de services, nous y attachons la plus grande importance », déclare Pascal Segers. C'est pourquoi le système de gestion du bâtiment est également lié au système de réservation des salles et est activé en fonction de l'occupation de celles-ci. Grâce à l’ITouch Manager, des modifications peuvent être apportées à tout moment et les utilisateurs peuvent également régler eux-mêmes la température.

 

Un concept global et intégré

L'entreprise d'installation frigorifique Hervac, Super Dealer chez Daikin, a été sollicitée pour l'installation. « Le Daikin VRV est un produit très gratifiant pour de tels projets où la flexibilité ainsi qu'un concept global et intégré sont nécessaires. En plus du contrôle de la température et de la ventilation, le système VRV fournit également de l'eau chaude et commande les centrales de traitement d'air et les rideaux d'air. Un avantage important du concept global Daikin est que tous ces éléments communiquent entre eux et peuvent être exploités de manière centralisée », déclare Martin Herbiet, directeur de Hervac.

Collaboration de niveau supérieur

Un projet réussi ne peut se concrétiser que si l’ensemble de l’image fonctionne. Et c'était certainement le cas ici. « Nous avons la chance de pouvoir travailler avec des installateurs fiables. La collaboration plus que réussie avec Hervac, notre Daikin Super Dealer doit certainement également être soulignée », déclare Adrien Sap. « Le partenariat avec Daikin garantit une expertise, un suivi précis et une bonne relation sur le long terme. Ce qui se traduit par un travail de qualité et un client satisfait », conclut Martin Herbiet.

En savoir plus

Autres références

  • Fournir à un hôpital une solution compacte, fiable et efficace

    Récemment, Daikin a fourni un groupe d’eau glacée pour un grand hôpital à Oman. L’hôpital a vu sa capacité augmenter avec l’ouverture d’une nouvelle aile, ce qui a nécessité d'intégrer dans le système CVCA un nouveau groupe d’eau glacée pour répondre aux besoins plus importants en termes de rafraîchissement. Pour ce projet, il fallait trouver une solution fiable dotée d’une technologie avancée, capable de répondre parfaitement aux besoins du site.
  • Optimisation de la continuité des systèmes via les services de surveillance à distance à NPF Nuova Presso Fondal SpA

    En 2020, NPF Nuova Presso Fondal a investi dans des groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin. Les unités sont utilisées pour le refroidissement et le maintien de la température de l'eau de refroidissement des moules dans les activités de moulage sous pression d'aluminium.
  • Offrir une solution de rafraîchissement pour un immeuble de bureaux aux Émirats Arabes Unis

    Récemment, Daikin a fourni quatre groupes d’eau glacée pour le siège de la police aux Émirats Arabes Unis. Les groupes d’eau glacée seront utilisés pour assurer le rafraîchissement dans l’ensemble du grand bâtiment via des unités de traitement de l’air et pour offrir un niveau de confort optimal à ses occupants.
  • Génération d'un refroidissement pour le LHC à haute luminosité au CERN

    Récemment, Daikin a fourni 8 groupes d'eau glacée à refroidissement par eau au CERN pour assurer le refroidissement du projet LHC (grand collisionneur de hadrons) à haute luminosité. Le projet LHC à haute luminosité vise à améliorer la performance du grand collisionneur de hadrons, afin de multiplier les découvertes potentielles après 2029. Le but du projet est d’augmenter la luminosité intégrée d’un facteur de 10 en dépassant la valeur de conception du LHC. Cela permettra de collecter une plus grande quantité de données et d’affiner les observations sur des phénomènes rares, car la luminosité augmentera la puissance du LHC.
  • Optimisation de la disponibilité et des économies d'énergie via un recours à la surveillance à distance à l'hôpital régional Heilig Hart

    L'hôpital régional Heilig Hart a fait l'acquisition de groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin depuis 2020. Installées sur le toit du bâtiment central du complexe hospitalier, les unités assurent le rafraîchissement des locaux et le refroidissement des équipements critiques. Ces groupes d'eau glacée sont couverts par un contrat d'entretien, et un de ces systèmes bénéficie d'un contrat de garantie complète étendue.
  • Banque Nagelmackers

    Daikin a lancé en début d'année un concept unique en son genre, le VRV-i, c'est-à-dire une pompe à chaleur VRV à refroidissement par air qui peut être entièrement intégrée à un immeuble. Ce concept est la solution idéale pour les petites applications commerciales, comme les banques et les commerces situés en centre-ville, où l'installation d'une unité extérieure peut souvent s'avérer très problématique.
  • The Post Hotel

    Le prestigieux hôtel-boutique « 1898 The Post » de Gand opte pour le concept VRV exclusif de Daikin. L'intégration parfaite d'un confort contemporain dans un cadre historique
  • Hotel Van der Valk

    Chaque zone de l’hôtel est associée à des besoins spécifiques, mais elles nécessitent toutes une solution optimale. Les halls d’entrée présentent des défis spécifiques, les chambres d’hôtel sont un second« chez soi » pour les clients et les restaurants et les salles de réunion nécessitent des solutions flexibles.
  • VDS-Food

    VDS-Food, grossiste en denrées alimentaires et produits pour l’Horeca a ouvert fin 2015 un nouveau Cash & Carry dans le zoning industriel de Wavre Nord. Le bâtiment, une nouvelle construction, a été entièrement réalisé sur mesure. L’entreprise a accordé une attention toute particulière à une utilisation optimale et rationnelle de l’énergie. Pour l’installation de refroidissement, elle a décidé de faire appel à l’expertise et aux technologies innovantes de Daikin.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?