Passer au contenu principal

Console carrossée Perfera

Ensemble pompe à chaleur air-air



Notre solution console carrossée hautes performances chauffe, rafraîchit et purifie l'air dans votre maison pendant les quatre saisons de l'année

  • L'efficacité énergétique atteignant A++ en mode chauffage et A+++ en mode rafraîchissement est synonyme de faibles coûts d'exploitation
  • La fonction Chaleur intense permet de chauffer rapidement votre habitation
  • Chauffage du sol pour une meilleure distribution de la chaleur
  • La fonction Chaleur plus simule une chaleur rayonnante, pour 30 minutes de chauffage confortable
  • Flash Streamer élimine les allergènes et les odeurs

Êtes-vous un expert avec une version spécifique à l'esprit ? Découvrez notre outil de recherche de produit.

Packshot de la console carrossée Perfera


Unité intérieure

Console carrossée avancée pour le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air



Unité murale Perfera

Application Onecta

Toujours aux commandes, où que vous soyez

Unité murale Perfera

Unité extérieure

Installation possible sur le toit, sur un mur ou dans votre jardin, pour une polyvalence optimale



Service

Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit optimale avec notre offre de garantie et de service

Télécommande

La télécommande intuitive d'utilisation aisée vous offre un contrôle total

Infos produits

Sound pressureEnergy label heating# indoor units on a single outdoor unit (multi)
down to 19 dBAup to A++up to 5
Heating cooling capacity (kW)Energy label coolingDimensions indoor unit (hxwxd)
up to 5.8 kW / 5.0 kWup to A+++600x750x238 mm

Découvrez notre console carrossée pompe à chaleur air-air hautes performances

Créez un environnement intérieur plus confortable chez vous avec notre console carrossée Perfera. Le chauffage avancé est combiné au rafraîchissement et à la purification de l'air, pour l'obtention du climat intérieur idéal.

Frères jouant dans leur chambre

Profitez d'une chaleur et d'un confort supplémentaires

Pour chauffer votre pièce, la fonction Chaleur Plus de Perfera simule une chaleur rayonnée pendant 30 minutes, générant ainsi un remarquable confort au moment nécessaire





Un chauffage confortable et uniforme

La fonction de chauffage du sol de Perfera accroît le confort dans votre maison, tandis que son double flux d'air dirige l'air vers le haut et vers le bas, pour un chauffage homogène et agréable



Plus d’informations sur les pompes à chaleur air-air

L'unité intérieure de pompe à chaleur air-air est la partie d'un système pompe à chaleur air-air située à l'intérieur de l'habitation, et insufflant l'air climatisé dans cet espace intérieur.

Le choix d'une unité intérieure de pompe à chaleur air-air dépend de vos besoins spécifiques, mais il est important de comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Il existe différents systèmes pompes à chaleur air-air différents (également appelés systèmes de climatisation), chacun avec ses propres caractéristiques spécifiques. L'un des types les plus populaires utilisés dans les maisons est le système split, qui est divisé en deux unités, à savoir une unité intérieure et une unité extérieure. En mode chauffage, l'unité extérieure extrait la chaleur présente dans l'air extérieur et la transfère à l'intérieur via l'unité intérieure, ou inversement lors du rafraîchissement de votre maison.


Il existe trois types d'unités intérieures de pompe à chaleur air-air :

Unités murales

Les modèles muraux (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont proposés en différentes tailles et couleurs, pour une adaptation optimale à votre intérieur.

Consoles carrossées

Les consoles carrossées (Perfera Floor) sont des unités de climatisation compactes qui peuvent parfaitement être installées en allège ou dans une pièce de hauteur limitée.

Plafonniers encastrés gainables

Plafonniers encastrés gainables. Si vous ne voulez pas d'une unité intérieure visible, vous avez la possibilité d'installer une pompe à chaleur air-air encastrée dans un plafond ou une fausse cloison.

Trois options sont possibles pour le placement de l'unité intérieure d'une pompe à chaleur air-air (également appelée système de climatisation) :

Une unité murale

Une unité murale est idéalement positionnée au-dessus d'une porte ou centrée dans une pièce. Pour l'obtention d'un confort optimal, il n'est pas recommandé de placer l'unité au-dessus d'un canapé, d'une tête de lit ou d'une grande armoire. Le flux d'air peut ainsi être distribué de façon homogène dans toute la pièce.

Une console carrossée

Une console carrossée peut être installée en allège pour éviter le blocage du flux d'air. Il convient également de ne pas bloquer l'unité avec des meubles, afin d'assurer la circulation homogène de l'air dans toute la pièce.

Un plafonnier encastré gainable

Un plafonnier encastré gainable est installé dans un faux plafond et offre par conséquent une plus grande flexibilité en raison de sa conception compacte, dans la mesure où seule les grilles sont visibles. Il convient également de ne pas bloquer l'unité avec des meubles et de ne pas l'installer directement au-dessus d'un canapé ou d'une tête de lit, de façon à assurer un confort optimal.

Une pompe à chaleur air-air (également appelée système de climatisation) est généralement composée de deux unités : l'unité intérieure et l'unité extérieure. Ces systèmes sont généralement appelés des systèmes « split ».

L'unité extérieure split, installée sur un mur extérieur ou placée dans un jardin ou sur un toit, est la section d'une pompe à chaleur air-air qui intègre le compresseur, le ventilateur hélicoïdal, la carte de circuit imprimée et l'échangeur de chaleur. L'unité extérieure comprime le réfrigérant qui extrait/émet la chaleur ou le froid de/dans la pièce vers/depuis l'unité intérieure à laquelle elle est associée.

Pour que votre pompe à chaleur fonctionne comme il se doit, il est essentiel que le système soit correctement installé. L'installation doit être exclusivement réalisée par un technicien autorisé, et dans un lieu approprié. La surface doit être suffisamment ferme pour supporter le poids et résister aux vibrations de l'unité, et l'espace disponible doit également être suffisant pour le passage du flux d'air ainsi que celui des tuyaux de raccordement et des câbles d'alimentation. Votre pompe à chaleur doit également se trouver à au moins un mètre de distance de toute plante et/ou arbuste, lesquels doivent être régulièrement taillés. La pompe doit également être installée à un emplacement facilement accessible pour les opérations d'entretien et toute autre opération de maintenance générale.

On nous demande souvent pourquoi la pompe à chaleur ne peut pas être installée à l'intérieur. Ne peuvent-elles pas être installées dans un grenier ou dans une véranda ? La réponse est non, car au bout de quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné dans la pièce et aura transformé cet espace en un congélateur. C'est la raison pour laquelle les pompes à chaleur air-air ont besoin d'accéder à l'air extérieur circulant librement.

Il est important de faire la distinction entre entretien et nettoyage. Le nettoyage et la maintenance des pompes à chaleur air-air peuvent être réalisés par l'utilisateur, tandis que l'entretien doit être réalisé par un ingénieur professionnel.

Référez-vous au manuel de votre pompe à chaleur air-air et suivez toute instruction qu'il contient relative au nettoyage de la pompe à chaleur.

  • Nettoyez les grilles/déflecteurs de soufflage et de reprise d'air à l'aide d'un chiffon humide, et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués/bloqués.
  • Les filtres peuvent généralement être retirés et nettoyés à l'aide d'un aspirateur ou par lavage dans un peu d'eau savonneuse tiède.
  • Nettoyez l'unité extérieure, arrosez-la en douceur avec un tuyau d'arrosage pour éliminer les saletés et brossez-la pour enlever les toiles d'araignée. Veillez à retirer les morceaux de plantes et les feuilles accumulés ou aspirés à l'arrière du serpentin. Prenez garde d'endommager les ailettes.
  • Prudence – les ailettes des serpentins sont très acérées. Nous recommandons d'utiliser un équipement de protection individuelle approprié, notamment des gants.
  • N'UTILISEZ PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à polir ni d'insecticide liquide.
  • N'UTILISEZ PAS d'eau ni d'air à une température supérieure ou égale à 40 °C.
  • N'UTILISEZ PAS de pâtes de polissage.
  • N'UTILISEZ PAS de brosse dure.


Application Onecta : commandes intelligentes depuis tout lieu

Téléchargez notre application conviviale Onecta sur votre téléphone pour bénéficier d'un contrôle total sur votre système, où que vous soyez. Les commandes vocales Alexa ou Google Home vous permettent de garder les mains-libres



Visualisez nos pompes à chaleur air-air dans votre propre intérieur

Vous êtes curieux de voir, en 3D, comment l'unité intérieure s'intègrera à votre intérieur ?

Découvrez notre salle d'exposition en ligne ou via la réalité virtuelle

Visitez notre salle d'exposition en ligne et visualisez nos pompes à chaleur air-air dans différentes pièces ou, si vous disposez d'un casque VR, faites l'expérience de notre salle d'exposition en réalité virtuelle

Plus de pompes à chaleur air-air

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?